Comando 'Forza ingresso blocco funzione'Permalink

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

Questo tipo di forzatura utilizza internamente un punto di interruzione dei dati ed è quindi diverso dalla forzatura con il comando «Force Values» o [F7].

I valori forzati con il comando «Force FB Input» non rispondono ai comandi «Show All Forces» o «Unforce Values».

Funzione: Il comando apre la finestra di dialogo «Force Value» per forzare l'ingresso selezionato di un blocco funzione. La forzatura può essere annullata con lo stesso comando e la stessa finestra di dialogo.

Chiama:

  • CFC

  • Menu contestuale

Requisiti:

  • L'editor CFC è in modalità online e l'ingresso del blocco funzione è selezionato.

  • Per le versioni del compilatore 3.5.11.x e 3.5.12.x, la "forzabilità" del blocco funzione è attivata dal comando «Prepare Box for Forcing».

Nella finestra di dialogo «Force Value», è possibile specificare un valore da forzare per l'ingresso del blocco funzione, oppure rimuovere il valore attualmente forzato.

Dopo la forzatura, l'ingresso viene nuovamente evidenziato in verde. Gli ingressi booleani ricevono una piccola vista di monitoraggio con il valore forzato. Il valore forzato viene visualizzato nella colonna «Value» delle viste di monitoraggio (nella parte di dichiarazione del POU o in una watchlist).

Finestra di dialogo 'Forza valore'

«Espressione»

Nome dell'ingresso del blocco funzione. Esempio: ‎TON_1.IN‎.

«Tipo»

Tipo di dati dell'ingresso

Tab. 578: «Cosa vuoi fare?»

«Impostare un nuovo valore per forzare»

_cds_icon_radiobutton_activated: È possibile specificare un nuovo valore nel campo di immissione. Il formato deve corrispondere al tipo di dati.

«Rimuovere il valore»

_cds_icon_radiobutton_activated: La forzatura all'ingresso viene annullata.