Comando 'Aggiungi utente dispositivo'Permalink

Simbolo: _cds_icon_add_online_user

Funzione: Questo comando configura un nuovo utente del dispositivo e lo aggiunge al gruppo degli amministratori.

Chiama: Barra dei menu: «Sicurezza online  »

Requisito: Il dispositivo supporta la gestione degli utenti. L'utente ha effettuato l'accesso al dispositivo come utente.

È possibile gestire la gestione degli utenti del dispositivo nella scheda «Utenti e gruppi» e «Controllo accessi» dell'editor del dispositivo. I comandi del menu «Online  Security» forniscono un'altra semplice opzione per proteggere l'accesso al dispositivo di destinazione.

Vedi anche

Questo comando apre la finestra di dialogo «Add Device User». Qui si definiscono i dati di accesso del nuovo utente.

La finestra di dialogo corrisponde a quella presente nella scheda «Utenti e gruppi» dell'editor del dispositivo per l'aggiunta di un nuovo utente.

Si prega di utilizzare una password forte, come indicato di seguito:

  • Lunghezza della password >= 8 caratteri (meglio >= 12)

  • Utilizzare maiuscole e minuscole

  • Includere i numeri

  • Utilizzare caratteri speciali

  • Non utilizzare nomi esistenti o sequenze di caratteri facili da indovinare (ad esempio, "123", "abc", "qwerty").

ATTENZIONE

ATTENZIONE
ATTENZIONE
ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

Dopo aver eseguito questa azione, non è più possibile utilizzare un nome utente e una password vuoti per accedere. È necessario ricordare la password.