FTP sicuroPermalink

  1. Importare un certificato nel PLC per l'FTP o creare un certificato autofirmato.

    Assicurarsi che l'orologio del PLC sia impostato sulla data e l'ora correnti quando si utilizzano i certificati sul PLC. In caso contrario, il certificato non può essere utilizzato per proteggere un protocollo (vedere anche ⮫ «AC500 batteria» e ⮫ «Configurazione del client NTP»).

  2. Aggiungere un server FTP a ETH1 o ETH2

  3. Impostare il parametro «Modalità di sicurezza» su «BOTH» o «FTPS only».

    È possibile utilizzare qualsiasi client FTP che supporti la modalità FTPS esplicita (FTPES).

Nel caso in cui si utilizzi un certificato autofirmato, il client FTP mostrerà alcuni avvisi o segnalerà che non conosce il certificato e chiederà di verificarlo.

⮫ Maggiori informazioni