Installazione di Automation BuilderPermalink

Condizioni preliminari

Per installare Automation Builder sono necessari i diritti di amministratore sul PC.

In caso di installazione di un aggiornamento:

Creare un archivio del progetto prima di aggiornare Automation Builder. Gli archivi di progetto contengono tutti i dati del progetto, compresi quelli che non sono memorizzati in un file *.project, ad esempio i file di descrizione dei dispositivi di terze parti.

⮫ «Creazione di un archivio »

Installazione

  1. Vai su ‎⮫ abb.com/automationbuilder per accedere alla Automation Builder pagina iniziale.

  2. Fai clic su «Download» e conferma il download dell'ultima versione disponibile del software «Automation Builder».

    Per installare una versione precedente di «Automation Builder», clicca su «Automation Builder  Automation Builder Downloads» e scarica la versione desiderata.

  3. Aprire il programma di installazione scaricato e seguire le istruzioni del gestore dell'installazione.

  4. Installation_V3

    Se disponibile, mantenere il tipo di installazione predefinito «Premium Edition».

  5. Selezionare i pacchetti software da installare:

    Abilitare la casella di controllo «PLC - AC500 V3».

  6. Fare clic su «Scaricare e installare» e seguire le istruzioni del setup.