Implementazione di un'interfaccia Permalink

L'implementazione delle interfacce si basa sul concetto di programmazione orientata agli oggetti. Utilizzando interfacce condivise, è possibile implementare blocchi funzionali diversi ma simili in modo analogo.

Un blocco funzionale che implementa un'interfaccia deve implementare il proprio codice per tutti i metodi e le proprietà definiti in tale interfaccia.

Quando si definisce un nuovo blocco funzionale che implementa un'interfaccia, i metodi e le proprietà di tale interfaccia vengono inseriti automaticamente sotto il nuovo blocco funzionale nell'albero degli oggetti. Tuttavia, non tutti i metodi e le proprietà vengono inseriti, ma solo quelli necessari per una compilazione senza errori.

Se in un secondo momento si aggiungono altri metodi a un'interfaccia, tali metodi non vengono automaticamente inclusi nella dichiarazione dei blocchi di funzione che implementano l'interfaccia. Per aggiornare l'implementazione in quella posizione, è necessario eseguire il comando ‎⮫ Implementa interfaccia. Per sovrascrivere singoli metodi, selezionare il comando Aggiungi oggetto → Metodo. La finestra di dialogo si apre con un elenco di tutti i metodi sovrascrivibili. Per effettuare una selezione, clicca nella casella di riepilogo “Nome”.

Nel caso dei blocchi funzione derivati, è necessario assicurarsi che i metodi o le proprietà, ereditati da un'interfaccia tramite EXTENDS, siano correttamente implementati. Se non viene fornita un'implementazione personalizzata, il blocco funzione utilizza automaticamente l'implementazione di base del blocco funzione sovraordinato o di un blocco funzione correlato.

Per ulteriori informazioni, consultare quanto segue: ‎⮫ Aggiornamento di un interface, ‎⮫ Metodo