Sincronizzazione temporalePermalink

Se nella rete è disponibile un server (S)NTP (ad es. orologio di Meinberg), il sito AC500 deve essere configurato come client (S)NTP per ricevere le informazioni sull'ora corretta, che viene impostata nei rapporti MMS e GOOSE insieme ai bit di stato corretti. Ciò avviene in due fasi:

  1. È necessario aggiungere un nodo client (S)NTP sotto «Protocolli» e inserire l'indirizzo IP del server (S)NTP (192.168.84.250 in questo esempio).

  2. Impostare il bit di qualità del tempo «ClockNotSynchronized» del tempo IEC 61850 correttamente. Pertanto, il bit deve essere letto dalla variabile «fbPmSntpInfo1.SourceInfo1.SrcState» e scritto nella variabile IEC 61850 «IEC61850_SynclockOnRTC.xClockNotSynchronized».

L'esempio A contiene un programma «prgSNTP», che legge e aggiorna questo bit di qualità del tempo ogni 30 secondi.

Se l'ora SNTP funziona correttamente, «ClockNotSynchronized» è falso.

SC_2022_AB_IEC_SNTP

Se il server SNTP si guasta o la connessione è interrotta, l'opzione «ClockNotSynchronized» è vera.

SC_2022_AB_IEC_SNTP1