SNMPPermalink

Protocollo di gestione della rete semplice (SNMP)

SNMP è un protocollo di rete per monitorare e controllare router, server, switch, stampanti, computer ecc. da una stazione centrale. Il protocollo controlla la comunicazione tra i dispositivi e la stazione di monitoraggio.

Servizio SNMP Libreria SL

Utilizzare la libreria SNMP Service SL per leggere le informazioni dai dispositivi tramite il protocollo SNMP. La libreria fornisce blocchi funzionali per l'invio e la ricezione di messaggi SNMP e fa parte del pacchetto software "IIoT Libraries SL".

Nella documentazione della libreria integrata (all'interno del gestore delle librerie) si trovano ulteriori informazioni sulla rispettiva libreria, nonché sulla funzionalità e sull'area di applicazione dei blocchi funzione contenuti.

Esempio di applicazione

Un esempio di applicazione ‎⮫  descrive la comunicazione SNMP in uno scenario in cui un PLC AC500 agisce da un lato come agente SNMP e dall'altro come gestore SNMP. In questo caso, per il monitoraggio della rete si utilizza il protocollo SNMP. Il PLC può ricevere richieste SNMP e rispondere come agente. Come manager, può interrogare le informazioni gestite da qualsiasi dispositivo di rete che supporti SNMP.