Configurazione dei parametri di comunicazione
Per stabilire la comunicazione tra il PC e il PLC, ad esempio per scaricare il programma compilato, è necessario configurare i parametri di comunicazione.
L'indirizzo IP del PC deve appartenere alla stessa classe dell'indirizzo IP della CPU.
L'indirizzo IP predefinito della CPU è 192.168.0.10.
L'indirizzo IP del PC dovrebbe essere 192.168.0.X (evitare che X sia pari a 10 per prevenire un conflitto di indirizzi).
La maschera di sottorete dovrebbe essere 255.255.255.0.
Modifica dell'indirizzo IP
-
Apri il Pannello di controllo di Windows. Fare clic su «Stato della rete Centro connessioni di rete e condivisione».
-
Seleziona «Modifica impostazioni adattatore».
Quando si utilizza una rete esistente con più dispositivi, è necessario rispettare le regole di rete o rivolgersi a un amministratore di sistema.
-
Fare clic con il tasto destro del mouse su «Connessione locale (Ethernet)» e selezionare [Proprietà].
-

Fare doppio clic su «Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)».
-

Inserire l'indirizzo IP e la maschera di sottorete richiesti.