Sostituire un modulo AC500 Permalink

ATTENZIONE

ATTENZIONE
ATTENZIONE
ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

Rischio di lesioni e danni al prodotto!

Un'installazione e una manutenzione non corrette potrebbero provocare lesioni, nonché danneggiare il prodotto!

  • Tali operazioni devono essere eseguite in conformità alle regole tecniche, ai codici e agli standard pertinenti, ad esempio EN 60204-1,

  • solo da personale qualificato

AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO
AVVERTIMENTO
AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO

Rimozione/inserimento sotto tensione

I dispositivi non sono progettati per essere rimossi o inseriti sotto tensione. A causa di conseguenze imprevedibili, non è consentito collegare o scollegare i dispositivi con l'alimentazione accesa.

Assicurarsi che tutte le fonti di tensione (tensione di alimentazione e di processo) siano disinserite prima di procedere come segue:

  • Collegare o scollegare qualsiasi segnale o morsettiera.

  • Rimuovere, montare o sostituire un modulo.

Lo scollegamento di qualsiasi dispositivo alimentato mentre è sotto tensione in un'area pericolosa può provocare un arco elettrico, che potrebbe creare un'accensione infiammabile con conseguente incendio o esplosione.

Prima di procedere, assicurarsi che la corrente sia stata tolta e che l'area sia stata controllata a fondo per verificare l'assenza di materiali infiammabili.

I dispositivi non devono essere aperti quando sono in funzione. Lo stesso vale per le interfacce di rete.

Tutti i moduli della gamma AC500 non richiedono manutenzione. I pezzi di ricambio non sono disponibili e la riparazione non è consentita. Se un modulo non funziona più, è necessario sostituire l'intero modulo.

Se un modulo I/O è installato su un'unità terminale hot swap, è possibile sostituirlo con uno dello stesso tipo durante il funzionamento.

⮫ «Sostituzione di un modulo I/O con funzione hot swap»

Se un modulo I/O è installato su un'unità terminale che non supporta l'hot swap e per tutti gli altri moduli AC500, procedere come segue.

  1. Scollegare l'alimentazione.

  2. Per i moduli processore, inserire la scheda di memoria nel nuovo modulo.

  3. Per i moduli di comunicazione, regolare la posizione degli interruttori rotanti sul nuovo modulo.

  4. Per le unità terminali e le basi terminali, scollegare i connettori dal vecchio modulo.

  5. Smontate il modulo da sostituire come descritto nelle istruzioni di installazione di ‎⮫  .

  6. Montare il nuovo modulo come descritto nelle istruzioni di installazione.

  7. Per le unità terminali e le basi terminali, collegare i connettori.

  8. Ricollegare l'alimentazione.

    Il sistema si riavvia.

  9. Se necessario, aggiornare il firmware del modulo⮫ «Aggiornamento del firmware/applicazione del PLC».

    Se si sostituisce un modulo del processore, è necessario installare il firmware, l'applicazione, le licenze, le password e i certificati sul nuovo modulo del processore.

    ⮫ «Firmware della CPU»

    ⮫ «Aggiornamento del firmware/applicazione del PLC»

    ⮫ «Licenze di runtime PLC»

Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica ABB.