Montaggio e smontaggio della base terminalePermalink

Montaggio e smontaggio su guida DIN

  1. Montaggio su guida DIN da 7,5 mm o 15 mm.

  2. Montare la base terminale/la base terminale del modulo funzionale:

    TB_TF_TU_Assembly

    La base del terminale viene inserita nella guida DIN sopra e poi inserita a scatto sotto.

  3. Lo smontaggio avviene in ordine inverso.

    TB_TF_Disassembly

Mounting with screws

If the terminal base should be mounted with screws, wall mounting accessories TA526 must be inserted at the rear side first . These plastic parts prevent bending of the terminal base while screwing on.

Terminal base

Number of TA526 wall mounting accessories

TB560x

TB561x

1

TB562x

TB564x

TB566x

2

Fig. 12: Basi terminali, fissaggio con viti

TB_Assembling_with_screws

Fig. 13: Basi dei morsetti dei moduli funzionali, fissaggio con viti

TF501_Assembling_with_screws

Con il montaggio a parete, la base del terminale viene messa a terra attraverso le viti.

  • Le viti devono avere una superficie conduttiva (ad esempio acciaio zincato o ottone nichelato).

  • La piastra di montaggio deve essere collegata a terra.

  • Le viti devono avere un buon contatto elettrico con la piastra di montaggio.

Suggerimento pratico

La procedura seguente consente di utilizzare i moduli montati come modello per praticare i fori nel pannello. A causa della tolleranza dei fori di montaggio del modulo, è importante seguire queste procedure:

  1. Su una superficie di lavoro pulita, montare non più di 3 moduli (ad es. una base terminale e due unità terminali).

  2. Utilizzando i moduli montati come modello, segnare con cura il centro di tutti i fori di montaggio dei moduli sul pannello.

  3. Riportare i moduli montati sulla superficie di lavoro pulita, compresi i moduli montati in precedenza.

  4. Praticare e maschiettare i fori di montaggio per le viti (si consiglia M4 o #8).

  5. Riposizionare i moduli sul pannello e verificare il corretto allineamento dei fori.

  6. Fissare i moduli al pannello utilizzando le viti di montaggio.

    Se si montano più moduli, montare solo l'ultimo di questo gruppo e mettere da parte gli altri. Questo riduce i tempi di rimontaggio durante la foratura e la maschiatura del gruppo successivo.

  7. Ripetere i passaggi per tutti i moduli rimanenti.