Esempio di applicazione
Un progetto configurato per un PLC V2 AC500 può essere convertito in un progetto per un PLC V3 AC500. La conversione viene eseguita principalmente in Automation Builder, tuttavia è necessario eseguire manualmente alcune operazioni. La procedura completa di conversione da un progetto V2 a un progetto V3 è descritta in una ⮫ nota applicativa.
L'esempio applicativo ⮫ AC500 "Migrazione da V2 a V3 con Modbus" illustra come aggiornare i progetti Modbus TCP o RTU dalla versione AC500 V2 alla versione AC500 V3.