Filosofia di controllo della modalità di controllo di livelloPermalink

Il controllo di livello si basa su due modalità.

  • Modalità di svuotamento

  • Modalità di riempimento

La modalità di controllo del livello segue questa sequenza di funzionamento:

  • Il «PmpLevelComparator» confronta il livello effettivo («ActLevel») con i livelli iniziali impostati («StartLevel» [1...8]). In base al quale il comparatore decide la domanda - «NoOfPumpDemand». Questa richiesta è un'informazione di input per il distributore «PmpLevelDistributor».

  • Il «PmpLevelDistributor» avvia quindi le pompe necessarie. Se le pompe sono azionate da VFD, il distributore fornisce anche il riferimento di velocità a ciascuna pompa. L'informazione su quale pompa avviare nella sequenza viene fornita al distributore da «PmpSequenceGen».

Diagramma temporale: Modalità di svuotamento

Timing_Diagram - Emptying_Mode_in_Level_Control

Diagramma temporale: Modalità di riempimento

Timing_Diagram - Filling_Mode_in_Level_Control