Impostazione dei parametri di comunicazione
Per impostare la comunicazione tra il PC e il PLC, ad esempio per scaricare il programma compilato, è necessario impostare i parametri di comunicazione.
L'indirizzo IP del PC deve essere della stessa classe dell'indirizzo IP della CPU.
L'impostazione di fabbrica dell'indirizzo IP della CPU è 192.168.0.10.
L'indirizzo IP del PC deve essere 192.168.0.X. Evitare X = 10 per evitare un conflitto IP con la CPU.
La maschera di sottorete deve essere 255.255.255.0.
Modifica dell'indirizzo IP
-
Aprire il pannello di controllo di Windows. Fare clic su «Rete e Internet Centro connessioni di rete e condivisione».
-
Fare clic su «Modificare le impostazioni dell'adattatore».
Se si utilizza una rete esistente con diversi dispositivi, prestare attenzione alle regole di rete indicate o contattare l'amministratore di sistema.
-
Fare clic con il tasto destro del mouse su «Connessione locale (Ethernet)» e selezionare [Proprietà].
-

Fare doppio clic su «Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)».
-

Inserire l'indirizzo IP e la maschera di sottorete desiderati.