Il protocollo «CAA SerialCom» è il protocollo seriale standard di CODESYS. Consente agli utenti di implementare un protocollo personalizzato.
Come implementare una comunicazione seriale per codice ASCII via RS232 o RS485 all'interno di un PLC AC500 o AC500-eCo è descritto in un esempio applicativo ⮫ . L'implementazione descritta si basa sulla libreria AC500_Com che implementa la libreria CAA SerialCom per stabilire una connessione tramite le interfacce COM.
Impostazione predefinita

Quando si crea un nuovo progetto, il protocollo «CAA SerialCom» viene automaticamente collegato alla porta «COM_1» di un PLC.
Passare all'impostazione predefinita

-
Fare clic con il tasto destro del mouse sul nodo collegato al nodo «COM_1» nella struttura dei dispositivi e fare clic su «Cancella».
Il nodo viene commutato nuovamente sul protocollo «CAA SerialCom».
Parametri

Poiché «CAA SerialCom» non rappresenta un protocollo "reale", non sono richiesti parametri specifici. Tutte le impostazioni comuni si trovano nella scheda «COM_1» dopo aver fatto doppio clic sul nodo «COM_1».