Obiettivo: PROFINET Controllore IO
Il controllore PROFINET IO, come gli slave, è identificato dal nome della stazione. Per i moduli di comunicazione AC500, è possibile configurare qui anche le impostazioni IP. Altrimenti, le impostazioni si applicano dal nodo sovraordinato Ethernet.
|
«Nome della stazione» |
Il nome della stazione del dispositivo. Viene utilizzato per l'identificazione univoca del dispositivo nella rete. |
|
«Indirizzo IP» |
Nota: Disponibile solo per il modulo di comunicazione AC500. Se si inserisce il controllore sotto un adattatore Ethernet, è necessario definire i parametri IP nella finestra di dialogo dell'adattatore Ethernet. |
|
«Maschera di sottorete» |
La maschera di sottorete utilizzata dal dispositivo. |
|
«Gateway predefinito» |
Il gateway predefinito utilizzato dal dispositivo. |
|
«Primo indirizzo IP» |
Intervallo di indirizzi IP che CODESYS utilizza per impostazione predefinita quando si inseriscono i dispositivi PROFINET nella struttura dei dispositivi. Se si utilizza la funzione «Auto-IP» nella finestra di dialogo della scansione, vengono utilizzati anche gli indirizzi IP di questo intervallo. Qui viene selezionato il successivo indirizzo IP libero. |
|
«Ultimo indirizzo IP» |
|
|
«Maschera di sottorete» |
|
|
«Gateway predefinito» |
|
«Arresto dell'applicazione -> Valori sostitutivi» |
Quando l'utente arresta l'applicazione, lo stato del provider per i dati di uscita inviati dal controllore è impostato su "BAD". Quindi gli slave impostano gli ingressi e le uscite su valori sostitutivi predefiniti. Per ulteriori informazioni, vedere "CODESYS Valori predefiniti - PROFINET Valori sostitutivi" alla fine di questo capitolo. |
|
«Aggiungere alla mappatura I/O» |
|
|
«Dati di ingresso sostitutivi» |
Se un dispositivo non fornisce dati di ingresso validi, i valori (%I) nell'applicazione del controllore locale vengono facoltativamente azzerati o mantengono l'ultimo valore valido. |
|
«Stazione/porta peer» |
Dispositivo vicino con porta collegata a questa porta. È possibile accettare questa impostazione nella scheda « PROFINET Controller Topology». |
|
«Controllare la lunghezza del cavo» |
Lunghezza del cavo di rete (in metri)
Quando viene specificata la lunghezza del cavo, questa viene controllata all'accensione del controllore. Una lunghezza errata del cavo provoca un messaggio di errore. |
|
«Velocità di trasmissione» |
Velocità di trasmissione della connessione |
|
«Disabilitare la velocità fissa / l'autonegoziazione» |
|
|
«Confine DCP» |
|
|
«Confine PeerToPeer» |
|
|
«Disattivare la porta» |
|
|
«Abilitazione» |
Nota: Disponibile solo per il modulo di comunicazione AC500.
Le impostazioni predefinite per il watchdog derivano dalla descrizione del dispositivo. |
Vedi anche
-
Valori predefiniti - PROFINET Valori sostitutivi
: Le informazioni sullo stato in arrivo vengono aggiunte alla mappatura I/O per tutti
i moduli; stato di fornitore per i dati di ingresso e stato di consumatore per i dati
di uscita.
: La velocità di trasmissione è fissa, il rilevamento automatico (autonegoziazione)
è disabilitato.
: Se il firmware del modulo di comunicazione