Programma PLC_PRG
PROGRAM PLC_PRG
VAR
iVar : INT;
rSin : REAL;
rVar : REAL;
END_VAR
iVar := iVar + 1;
iVar := iVar MOD 33;
rVar := rVar + 0.1;
rSin := 30 * SIN(rVar);
Requisiti: L'applicazione esegue il programma PLC_PRG sul PLC.
-
Nella struttura dei dispositivi, selezionare l'applicazione e fare clic su «Project Add Object» per aggiungere un nuovo oggetto di traccia.
Si apre l'editor di tracce corrispondente con i comandi disponibili nel menu «Trace».
-
Fare clic su «Trace Configurazione».
Si apre la finestra di dialogo «Trace Configuration».
-
Selezionare un'attività per l'esecuzione della funzione di tracciamento. Normalmente si tratta dello stesso task in esecuzione in PLC_PRG.
-
Fare clic su «Add Variable» per aggiungere una voce alla struttura ad albero della configurazione della traccia e assegnare una variabile IEC.
Esempio:
PLC_PRG.rSin -
Fare clic su «Trace Download Trace».
CODESYS scarica la configurazione della traccia sul controllore. L'applicazione avvia il campionamento dei dati e li trasferisce a CODESYS. Quindi vengono visualizzati come grafico nel diagramma di traccia. Sono disponibili comandi per navigare tra i campioni e controllare il campionamento dei dati.
-
Esempio