Con l'aiuto della gestione integrata degli utenti, è possibile definire gruppi di utenti con diversi diritti di accesso e autorizzazioni. La configurazione e la gestione della gestione degli utenti in Automation Builder e in un PLC sono descritte in una nota applicativa ⮫ .
Questo è rilevante per la gestione degli utenti di un file di progetto CODESYS. Le visualizzazioni e i dispositivi possono avere una propria gestione degli utenti.
Per ulteriori informazioni, vedere: ⮫ «Gestione degli utenti del dispositivo »
La seguente guida descrive come adattare la gestione degli utenti per la prima volta in un progetto. Si occupa della definizione di un utente e di un gruppo a cui appartiene.
Requisiti: Il progetto per il quale deve essere impostata la gestione degli utenti è aperto. Non esiste ancora una configurazione utente adattata.
-
Fare clic su «Impostazioni del progetto Utenti e gruppi» e quindi sulla scheda «Utenti». L'utente
Ownerè già creato di default. -
Fare clic su «Aggiungere».
Si apre la finestra di dialogo «Add User».
-
Specificare un nome di accesso (ad esempio: "Dev1") e una password. Lasciare attivata l'opzione . Fare clic su «OK».
Quando si crea un gruppo per la prima volta, CODESYS chiede ora di autenticarsi per eseguire questa azione.
In questo caso, specificare "Proprietario" come utente corrente . Non inserire la password , ma fare clic su «OK».
L'utente
Dev1viene visualizzato nell'elenco ed è automaticamente unMember of the group 'Everyone'. -
Passare alla scheda «Gruppi», per aggiungere l'utente a un nuovo gruppo.
I gruppi
EveryoneeOwnersono già stati creati. -
Fare clic su «Add» per aprire la finestra di dialogo «Add Group».
-
Specificare almeno un nome per il nuovo gruppo (ad esempio: "Sviluppatori"). Selezionare la casella di controllo accanto alla voce «User "Dev1"» nel campo «Members». Fare clic su «OK».
Il gruppo «Sviluppatori» appare ora con
has user member 'Dev1'. -
Fare clic sulla scheda «Users».
L'utente «Dev1» viene ora visualizzato come membro dei gruppi "Everyone" e "Developers".
Con la funzionalità «Export/Import» nella finestra di dialogo «Project Settings» nella categoria «Users and Groups» è possibile applicare la gestione degli utenti da un altro progetto.
Per ulteriori informazioni, vedere: ⮫ «Proteggere e salvare i progetti », ⮫ «Informazioni generali sulla protezione della scrittura e dell'accesso », ⮫ «Crittografia con certificati », ⮫ «Gestione utenti e password », ⮫ «Gestione dei permessi », ⮫ «Archiviazione, salvataggio »
-
Vedi anche: ⮫ Utenti e gruppi