Linee guida per la creazione di bibliotechePermalink

Le librerie devono essere create secondo regole specifiche per evitare problemi di compatibilità.

Gli elementi principali sono i seguenti:

  • Selezionare un nome significativo per la biblioteca (obbligatorio)

  • Utilizzare modelli per garantire la coerenza (opzionale)

  • Utilizzare una struttura di progetto familiare e uniforme, quando possibile (opzionale).

  • Registrare uno spazio dei nomi della libreria unico (obbligatorio)

  • Inserire tutte le informazioni sul progetto (obbligatorio)

  • Applicare il metodo corretto per referenziare correttamente altre biblioteche (obbligatorio)

  • Progettazione di interfacce intelligenti esterne e interne (necessario)

  • Implementare una gestione degli errori facile da usare (obbligatorio)

  • Applicare il metodo corretto (protezione) per la distribuzione (richiesto)

  • Applicare una convenzione di denominazione coerente per ottenere un codice pulito (opzionale)

  • Quando si revisiona una libreria esistente, si deve considerare la compatibilità dell'interfaccia con le versioni precedenti.

Seguite queste linee guida quando sviluppate librerie in CODESYS: "Sintesi dello sviluppo della biblioteca". Questo documento è disponibile come file CHM (LibDevSummary.chm) nella directory di installazione di CODESYS, oppure nella guida in linea.

Vedi anche