Filosofia di controllo della modalità di controllo del flussoPermalink

Le figure precedenti mostrano la combinazione dei blocchi funzione per l'esecuzione del controllo di flusso. Come si può vedere,

  • Quando il processo viene avviato, la prima pompa funziona alla velocità minima per il tempo definito nella durata «TimeToRunMinSpeed». In questo modo si inizia a riempire gradualmente il tubo. Dopodiché subentra il normale funzionamento del controllo PID.

  • Il PID agisce come un comparatore: il PID confronta il flusso richiesto e il flusso effettivo per generare un'uscita in termini di percentuale. Questo deve essere collegato al PmpFlowDistributor .

  • «PmpFlowDistributor» prende il «PidOut». Quindi converte questa uscita in termini di velocità per la pompa master. Le informazioni sulla pompa master provengono da «MasterPump» di «PmpSequenceGen». Il ridimensionamento di «PidOut» in termini di velocità avviene nel modo seguente. Riferimento velocità «MasterPump» = («NominalSpeed» di «MasterPump») * («PidOut»/100)

  • Questo riferimento di velocità viene fornito al master e al follower (se modalità follower = 1). Se Follower Mode = 2, le pompe seguaci funzioneranno alla velocità fissa indicata nell'ingresso «FollowerSpeed» [1..8].

  • Il distributore decide quindi il numero di pompe da azionare in base alla seguente formula, Numero di pompe = «FlowSetpoint»/«NominalFlow», in questo caso si assume che tutte le pompe abbiano la stessa portata.

Si presume che tutte le pompe abbiano la stessa capacità.

  • All'aumentare del set point di portata, aumenta la richiesta delle pompe.

  • Esempio: se ogni pompa ha una capacità = 100 metri cubi all'ora e il set point di portata è 400 metri cubi all'ora, allora quattro pompe si avvieranno insieme. A differenza del controllo di pressione, in cui le pompe non si avviano insieme, ma in base al riferimento di velocità della pompa master.