Pannelli di controlloPermalink

I pannelli di controllo CP600-eCo, CP600 e CP600-Pro, con schermi di diverse dimensioni, offrono funzioni HMI complete per un'ampia gamma di applicazioni. Lo strumento di progettazione Panel Builder, parte di Automation Builder, garantisce una facile scalabilità sulla piattaforma dei pannelli di controllo.

Esempi di applicazione/ note applicative

I pannelli di controllo possono essere utilizzati con i PLC AC500 per scopi diversi e in ambienti applicativi diversi. I progetti di esempio (esempi di applicazione, che terminano con *.zip) e le istruzioni passo-passo (note di applicazione, che terminano con *.pdf) che dimostrano un caso d'uso specifico sono disponibili nei seguenti argomenti:

Un progetto CP600 può essere convertito in un progetto per pannelli di controllo di 2e generazione. La procedura di conversione è descritta nella nota applicativa ‎⮫ Conversione di un progetto CP600.

L'installazione, la licenza e la configurazione del runtime del pannello di controllo sono descritte nella nota applicativa ‎⮫ Control panel PC runtime.

Come attivare e gestire la registrazione del runtime sui pannelli di controllo è dimostrato nell'esempio di applicazione ‎⮫ Registrazione del runtime del pannello di controllo.

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica di un pannello di controllo è necessario eseguire diversi passaggi. La procedura è descritta nella nota applicativa ‎⮫ CP600 - reset di fabbrica.

Le modalità di scarico di dati come trend, buffer di allarmi, buffer di audit trail, ricette, ecc. dai pannelli di controllo a una cartella condivisa in rete sono descritte nella nota applicativa ‎⮫ Come archiviare i dati in una cartella condivisa in rete.

È possibile configurare più pannelli di controllo CP600 con le stesse impostazioni e la stessa configurazione di progetto. La procedura è descritta nell'esempio di applicazione ‎⮫ CP600 - Configurazione di più dispositivi.

Modbus La RTU può essere utilizzata per la comunicazione tra un PLC AC500-eCo e un pannello di controllo. Il principio di collegamento è descritto utilizzando come esempio il pannello di controllo CP604: ‎⮫ Collegamento del CP604 tramite Modbus RTU.

Modbus Il protocollo TCP può essere utilizzato per la comunicazione tra un PLC AC500 e un pannello di controllo. Il principio di collegamento è descritto nell'esempio di applicazione: ‎⮫ CP600 - Modbus TCP utilizzando un dispositivo CI522 in combinazione con un pannello di controllo CP604.

Le modalità di caricamento di un'immagine disco da un pannello di controllo sono descritte nella nota applicativa ‎⮫ Upload disk image.

Un riepilogo delle domande più frequenti relative ai pacchetti di supporto all'avvio (BSP) e ai pannelli di controllo è disponibile nella nota applicativa ‎⮫ FAQ on BSP.

Come verificare la versione BSP di un CP600 HMI è descritto nella nota applicativa ‎⮫ Controllare la versione BSP.

Per una descrizione di come aggiornare il BSP al fine di migliorare la sicurezza del pannello di controllo e di utilizzare le funzionalità avanzate del prodotto, consultare la nota applicativa ‎⮫ Aggiornamento della versione del BSP.

Le modalità di aggiornamento o reinstallazione di un micro browser su un pannello di controllo CP600-WEB sono descritte nella nota applicativa ‎⮫ CP600-WEB e micro browser.

I pannelli di controllo supportano la visualizzazione web tramite il browser Chromium. Come impostare e configurare il browser Chromium per l'utilizzo nei pannelli di controllo è descritto nella nota applicativa ‎⮫ Control panels and Chromium browser.

I pannelli di controllo CP600 contengono un cicalino che può essere utilizzato per fornire segnali acustici su determinati eventi. La nota applicativa ‎⮫ CP600 buzzer control descrive come il buzzer possa essere controllato utilizzando i tag PLC AC500 sul PLC collegato.

Le modalità di progettazione e creazione di progetti di pannelli di controllo conformi allo standard 21 CFR parte 11 sono descritte nella nota applicativa ‎⮫ PB610 Panel Builder 600 V2.8.

I dispositivi ABB Novolink™ aiutano a digitalizzare le soluzioni di avviamento dei motori e a ottenere informazioni sui carichi collegati. Consentono la manutenzione predittiva per ridurre i tempi di inattività, oltre ad aumentare l'efficienza e a incrementare i risparmi sui costi. La nota applicativa ‎⮫ CP600 con Novolink descrive la configurazione di un pannello di controllo CP600 e dei moduli ABB Novolink per preparare la comunicazione OPC UA tramite Smart Gateway X20BC008T.

La procedura per passare da un dispositivo CP600 a un dispositivo CP600 di seconda generazione è descritta nell'esempio di applicazione ‎⮫ Conversione di un progetto CP600. Una descrizione delle differenze tra le due varianti di dispositivo è riportata in questo esempio applicativo.

La modalità di connessione di un broker di messaggi MQTT con un sito CP600 è descritta nell'esempio di applicazione ‎⮫ CP600 MQTT.