Come iniziare con la visualizzazione delle tendenze Permalink

Quando si esegue un trend, è meglio procedere con la guida dell'utente e con l'aiuto della procedura guidata del trend.

Sviluppo di una visualizzazione con trend

  1. Creare un progetto standard vuoto e programmare almeno una variabile in ‎PLC_PRG‎.

    ‎PLC_PRG‎ è dichiarato e implementato

  2. Aggiungere l'oggetto «Visualization» all'albero dei dispositivi sotto «Application».

    Viene visualizzata una visualizzazione vuota.

  3. Aprire «ToolBox  Controlli speciali».

  4. Trascinare l'elemento «Trend» nella visualizzazione

    Si apre la finestra di dialogo «Registrazione trend» con le «Impostazioni di registrazione».

  5. Selezionare l'attività in cui verrà eseguita la registrazione dei trend.

    In generale, la registrazione dei trend viene eseguita nello stesso task del programma principale, ovvero PLC_PRG.

    Pertanto, selezionare ‎MainTask‎.

  6. Aggiungere una variabile di trend con «Add Variable» e assegnare una variabile IEC da PLC_PRG alla variabile di trend.

  7. Fare clic su «OK» per chiudere la «Configurazione delle tendenze».

    Sotto il sito «Trend Recording Manager» è presente un oggetto "Trend Recording" creato di recente. La visualizzazione attiva contiene un elemento «Trend» selezionato.

  8. Fare clic su «Visualizzazione  Inserire elementi per il controllo degli elementi di tendenza».

    Si apre la finestra di dialogo «Trend Wizard».

  9. Per impostazione predefinita, tutti e tre i controlli sono attivati nella finestra di dialogo. Fare clic su «OK» per uscire dalla finestra di dialogo.

    La visualizzazione attiva contiene un trend con controlli.

  10. Impostare l'applicazione contenente gli oggetti di tendenza come attiva.

  11. Compilate l'applicazione con [F11].

  12. Eseguire il comando «Online  Login».

  13. Avviare l'applicazione con [F5].

    Viene visualizzata la visualizzazione del target. La visualizzazione contiene il diagramma di tendenza con la curva del valore della variabile. I controlli consentono all'utente di immettersi.

Visualizzazione dell'andamento sinusoidale di una variabile IEC

Nel progetto sono implementati i seguenti oggetti:

  • ‎PLC_PRG‎

  • ‎Visualization_Trend1‎

  • ‎VisuWithTrend‎

Il programma ‎PLC_PRG‎ viene eseguito come parte dell'applicazione sul controllore.

PROGRAM PLC_PRG
VAR
    iVar : INT;
    rSin : REAL;
    rVar : REAL;
END_VAR
iVar := iVar + 1;
iVar := iVar MOD 33;
rVar := rVar + 0.1;
rSin := 30 * SIN(rVar);
                        

‎Visualization_Trend1‎

‎Visualization_Trend1‎ è l'oggetto che contiene la configurazione della registrazione dei trend.

_img_trend_recording_example.png

‎VisuWithTrend‎

‎VisuWithTrend‎ è l'oggetto che visualizza il trend.

La visualizzazione contiene quattro elementi: un «Trend» e tre controlli. Le proprietà del trend sono definite come segue.

Proprietà

Valore

«Registrazione delle tendenze»

Visualizzazione_Tendenza1

«Mostra cursore»

_cds_icon_option_activated.png

«Mostra la descrizione degli strumenti»

_cds_icon_option_activated.png

«Mostra la cornice»

_cds_icon_option_activated.png

«Selezione dell'intervallo di date»

_visu_icon_date_range_selector.png: Trend1DateRangeSelector

«Picker di tempo»

_visu_icon_timeselection.png: Trend1TimeSelector

«Leggenda»

_visu_icon_legend.png: Trend1Legend

‎VisuWithTrend‎ in fase di esecuzione

_img_trend_getting_startet_run.png