Il testo di uscita di un elemento può visualizzare il valore di una variabile mediante
un segnaposto (%) con una definizione di formato. Quando il testo viene visualizzato, il valore della
variabile viene inserito al posto del segnaposto. Il tipo di dati della definizione
del formato e della variabile devono essere identici.
La stringa visualizzata è elencata nella proprietà dell'elemento «Text». La variabile è elencata nella proprietà «Text variable».
Gli utenti della visualizzazione possono specificare un testo in un elemento, nel quale il testo, ad esempio, viene memorizzato e visualizzato come variabile di output del testo. L'input dell'utente deve corrispondere al formato di input. Il tipo di dati della variabile di output del testo deve corrispondere al tipo di dati definito per il formato di input.
La definizione del formato del testo in ingresso si trova nella finestra di dialogo «Configurazione dell'ingresso», in «Inserimento del testo», nell'azione di inserimento «Scrivi variabile». La variabile è elencata nella proprietà «Text variable».