Scheda: Impostazioni dei caratteri Permalink

Simbolo: _visu_icon_font.png

Funzione: La scheda fornisce le impostazioni per adattare il carattere e le sue dimensioni nella visualizzazione in base alla lingua. Le impostazioni si applicano a tutte le visualizzazioni dell'applicazione, compreso il Visualization Manager.

Tab. 791: «Impostazioni dei caratteri specifiche per la lingua»

«Lingua»

Lingua che viene creata negli elenchi di testo del progetto

Esempio: en, es, ja

Ogni lingua creata nel progetto viene gestita in una colonna. Tutti gli elenchi di testi, compresi quelli delle biblioteche integrate, vengono scansionati per questo motivo.

Tab. 792: Righe

«Fattore di dimensione»

Il fattore influenza la dimensione dei caratteri di tutti i testi nella visualizzazione.

Predefinito: 1

Se il fattore è inferiore a 1, si ottiene una riduzione delle dimensioni del tipo. Se il fattore è 1, tutti i testi vengono visualizzati invariati come definito in «Properties».

«Font <numero>»

Nome del font con numerazione

Esempio: ‎Times New Roman‎

È possibile specificare un numero qualsiasi di font per ogni lingua. A tale scopo, fare clic nel campo sotto l'abbreviazione della lingua per aprire una casella di riepilogo dei font di lingua installati.

In questo modo, si specifica che questo font viene utilizzato per la rispettiva lingua. Poiché non tutti i font possono essere disponibili a seconda del dispositivo o del browser, è possibile specificare più font.

In fase di esecuzione, il font viene controllato da cima a fondo se è installato o meno. Sul display viene applicato il primo font installato.

Evidenziazione in rosso di una cella

La lingua evidenziata non esiste più negli elenchi di testo del progetto o delle librerie.

Questa evidenziazione non è disponibile in fase di esecuzione.

Tab. 793: Pulsanti (lato destro)

_visu_icon_plus.png, _visu_icon_minus.png

Aggiungere o rimuovere un carattere

_visu_icon_arrow_up.png, _visu_icon_arrow_down.png

Sposta il font selezionato di una riga verso l'alto o verso il basso.

Questo determina l'ordine in cui il font viene controllato per verificare se è installato o meno.

Menu contestuale di una riga di tabella selezionata

«Cancellare la lingua»

La colonna associata viene rimossa. È consigliabile soprattutto se le impostazioni della colonna sono evidenziate in rosso.

«Copiare le impostazioni della lingua»

Tutte le impostazioni della colonna vengono copiate negli appunti.

«Incolla le impostazioni della lingua»

Tutte le impostazioni della colonna vengono sovrascritte con i valori degli appunti.

Tab. 794: «Impostazioni generali dei caratteri»

«Riduzione automatica della dimensione dei caratteri»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Se il testo da visualizzare non entra nel campo di testo nel formato impostato, la dimensione del carattere viene diminuita automaticamente fino a quando il testo non entra completamente nel campo di testo.

Suggerimento: In questo modo si evita che un testo venga troncato quando si passa a una lingua che richiede più spazio. Il requisito è che sia disponibile un font con caratteri sufficientemente piccoli.