È possibile catturare gli eventi di input dell'utente nell'applicazione. A tale scopo, è possibile implementare un blocco funzione che viene eseguito quando si verificano eventi utente.
Catturare la scrittura delle variabili
Quando l'utente completa l'inserimento di un valore (in un campo di input), viene chiuso un evento del controllo di modifica. È possibile catturare questo evento nell'applicazione come segue.
-
Creare un blocco funzione che implementi l'interfaccia
VisuElems.IEditBoxInputHandlerdalla libreriaVisuElemBase. -
Passare l'istanza al gestore di eventi globale
VisuElems.Visu_Globals.g_VisuEventManagerchiamando il metodoSetEditBoxEventHandler.
Esempio
Una visualizzazione ha due campi di input per iInput_A e rInput_B e un elemento di output di testo.
I campi di input sono rettangoli su cui l'utente deve fare clic per inserire il testo.
L'elemento di output del testo è un rettangolo in cui viene stampato il contenuto
della variabile di testo PLC_PRG.stInfo. La variabile testo contiene l'ultimo dato inserito dall'utente in uno dei campi
di input e le informazioni aggiuntive che sono state aggiunte.

|
Proprietà del rettangolo |
|
|
«Testi Testo» |
|
|
«Variabili di testo Variabile di testo» |
PLC_PRG.iInput_A |
|
Proprietà del rettangolo |
|
|
«Testi Testo» |
|
|
«Variabili di testo Variabile di testo» |
PLC_PRG.rInput_B |
|
Proprietà del rettangolo per l'output del testo |
|
|
«Testi Testo» |
|
|
«Variabili di testo Variabile di testo» |
PLC_PRG.stInfo |
PLC_PRG implementazione
PROGRAM PLC_PRG VAR_INPUT iInput_A:INT; (* Used in the visualization as user input variable*) rInput_B:REAL; (* Used in the visualization as user input variable*) stInfo : STRING; (* Informs about the user input via the edit control field; String gets composed by method 'VariableWritten; Result is displayed in the lower rectangle of the visualization *) END_VAR VAR inst : POU; bFirst : BOOL := TRUE; END_VAR IF bFirst THEN bFirst := FALSE; VisuElems.Visu_Globals.g_VisuEventManager.SetEditBoxEventHandler(inst); (* Call of method VariableWritten *) END_IF
POU implementazione
FUNCTION_BLOCK POU IMPLEMENTS VisuElems.IEditBoxInputHandler (* no further declarations, no implementation code *)
Metodo VariableWritten assegnato a POU
METHOD VariableWritten : BOOL (* provides some information always when an edit control field is closed in the visualization, that is a variable gets written by user input in one of the upper rectangles *) VAR_INPUT pVar : POINTER TO BYTE; varType : VisuElems.Visu_Types; iMaxSize : INT; pClient : POINTER TO VisuElems.VisuStructClientData; END_VAR // String stInfo, which will be displayed in the lower rectangle, is composed here PLC_PRG.stInfo := 'Variable written; type: '; PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, INT_TO_STRING(varType)); PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, ', adr: '); PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, DWORD_TO_STRING(pVar)); PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, ', by: '); PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, SEL(pClient^.globaldata.clienttype = VisuElems.Visu_ClientType.Targetvisualization,'other visu', 'targetvisu'));
Catturare gli eventi della tastiera
Quando l'utente preme e rilascia il tasto, nella visualizzazione viene attivato un evento tastiera. È possibile catturare questo evento nell'applicazione come segue.
-
Creare un blocco funzione che implementi
VisuElems.IVisuUserEventManagerdalla libreriaVisuElemBase. -
Passare l'istanza al gestore di eventi globale
VisuElems.Visu_Globals.g_VisuEventManagerchiamando il metodoSetKeyEventHandler.
Esempio
Una visualizzazione ha un elemento di output di testo. L'elemento di output del testo
è un rettangolo in cui viene stampato il contenuto della variabile di testo PLC_PRG.stInfo. La variabile text contiene informazioni sull'ultimo tasto premuto dall'utente.
|
Proprietà del rettangolo per l'output del testo |
|
|
«Testi Testo» |
|
|
«Variabili di testo Variabile di testo» |
PLC_PRG.stInfo |
Implementazione del programma PLC_PRG
PROGRAM PLC_PRG VAR_INPUT stInfo : STRING; END_VAR VAR inst : POU; bFirst : BOOL := TRUE; END_VAR IF bFirst THEN bFirst := FALSE; VisuElems.Visu_Globals.g_VisuEventManager.SetKeyEventHandler(inst); END_IF
Implementazione del blocco funzione POU
FUNCTION_BLOCK POU IMPLEMENTS VisuElems.IKeyEventHandler (* no further declarations, no implementation code *)
Implementazione del metodo VariableWritten del blocco funzione POU
/// This method will be called after a key event is released.
/// RETURN:
/// TRUE - When the handler has handled this event and it should not be handled by someone else
/// FALSE - When the event is not handled by this handler
METHOD HandleKeyEvent : BOOL
VAR_INPUT
/// Event type. The value is true if a key-up event was released.
bKeyUpEvent : BOOL;
/// Key code
dwKey : DWORD;
/// Modifier. Possible values:
/// VISU_KEYMOD_SHIFT : DWORD := 1;
/// VISU_KEYMOD_ALT : DWORD := 2;
/// VISU_KEYMOD_CTRL : DWORD := 4;
dwModifiers : DWORD;
/// Pointer to the client structure were the event was released
pClient : POINTER TO VisuStructClientData;
END_VAR
VAR
END_VAR
PLC_PRG.stInfo := 'KeyEvent up: ';
PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, BOOL_TO_STRING(bKeyUpEvent));
PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, ', key: ');
PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, DWORD_TO_STRING(dwKey));
PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, ', modifier: ');
PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, DWORD_TO_STRING(dwModifiers));
PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, ', by: ');
PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, SEL(pClient^.globaldata.clienttype =
VisuElems.Visu_ClientType.Targetvisualization,
'other visu', 'targetvisu'));
Registrazione delle modifiche del valore della variabile innescate da eventi di ingresso
Tutti gli elementi di visualizzazione che modificano il valore di una variabile tramite
l'input dell'utente chiamano l'interfaccia IValueChangedListener. Con questa interfaccia, le variazioni di valore possono essere registrate e quindi
elaborate in modo programmatico.
-
Implementare un blocco funzione (esempio:
POU) che implementi l'interfacciaIValueChangedListener.FUNCTION_BLOCK POU IMPLEMENTS VisuElems.IValueChangedListenerNella struttura del dispositivo, il metodo «ValueChanged» è inserito sotto il blocco funzione.
-
In un programma (esempio: «PLC_PRG»), implementare il codice IEC che registra l'interfaccia.
VisuElems.g_itfValueChangedListenerManager.AddValueChangedListener(itfValueChangedListener)«PLC_PRG» riceve tutte le modifiche di valore tramite il metodo «ValueChanged».
Ora è possibile registrare ed elaborare le variazioni di valore.
Acquisizione di input su elementi con opzioni di input
Quando un utente fa clic su un elemento che reagisce all'input (ad esempio, un rettangolo con una configurazione di input), viene attivato un evento. È possibile catturare questo evento nell'applicazione come segue.
1. Creare un blocco funzione che implementi l'interfaccia VisuElems.IInputOnElementEventHandler dalla libreria VisuElemBase.
2. Passare l'istanza al gestore di eventi globale VisuElems.Visu_Globals.g_VisuEventManager chiamando il metodo SetInputOnElementEventHandler.
Esempio 9. Esempio
Una visualizzazione ha un rettangolo che reagisce agli input. Ad esempio, l'attivazione
di una variabile è stata configurata con OnMouseDown. Quando l'elemento viene cliccato con il mouse o con un input tattile, viene attivato
l'evento HandleInputOnElementEvent.
Implementazione della funzione VisuInit
FUNCTION VisuInit : BOOL
// Set the input on element event handler VisuElems.VisuElemBase.g_VisuEventManager.SetInputOnElementEventHandler(PLC_PRG.evInputOnElementEventHandler);
Implementazione del blocco funzione POU
FUNCTION_BLOCK POU IMPLEMENTS VisuElems.VisuElemBase.IInputOnElementEventHandler
(* no further declarations, no implementation code *)
Attuazione del metodo HandleInputOnElementEvent del blocco funzione POU
(* This method will be called when an input on a visualization element was executed.
RETURN:
TRUE - When the handler has handled this event and it should not be handled by someone
else
FALSE - When the event is not handled by this handler*)
METHOD HandleInputOnElementEvent : BOOL
VAR_INPUT event : VisuElems.VisuStructInputOnElementEvent;
END_VAR
IF event.eType = VisuElems.VisuEnumInputOnElementType.MouseDown THEN
SysProcessExecuteCommand('python D:\Beep.py', 0);
END_IF
(* Content Beep.py:
import winsound
freq=500 duration=200 winsound.Beep(freq,duration)
*)