Introduzione
Simbolo:

Categoria: «Base»
Il poligono , la polilinea e la curva di Bézier sono lo stesso tipo di elemento. Possono essere convertiti in un altro tipo modificando la proprietà «Element type».
Gli elementi possono essere trascinati nell'editor. L'elemento viene quindi disegnato con cinque punti: Da [0] a [4].
Altre posizioni sono aggiunte come segue: Spostando il puntatore del mouse su un punto d'angolo, il puntatore cambia forma. Se ora si tiene premuto [Ctrl] e si fa clic con il pulsante sinistro del mouse, viene creato un altro punto. È possibile eliminare un punto tenendo premuto [Shift]+[Ctrl] e facendo clic sul punto selezionato.
In alternativa, è possibile selezionare l'elemento nell'area della casella degli strumenti e nell'editor fare clic più volte. Allo stesso tempo, viene tracciata una linea di collegamento da un punto all'altro. Terminare facendo doppio clic sull'elemento o facendo clic con il tasto destro del mouse una volta.