Dialogo: Aggiornamento dei parametri del telaio Permalink

Funzione: La finestra di dialogo richiede, dopo aver modificato un'interfaccia nei riferimenti di visualizzazione interessati, di riassegnare le variabili per il trasferimento dei parametri.

Chiama: La finestra di dialogo appare automaticamente.

Requisito: È stata modificata l'interfaccia di una visualizzazione, ad esempio aggiungendo una variabile supplementare. Successivamente, si è fatto clic su «File → Project» o «Build → Generate Code», oppure si è aperta una visualizzazione.

«Parametri»

Struttura gerarchica dei parametri dell'interfaccia come vista ad albero

_visu_icon.png

Nodo superiore della gerarchia di visualizzazione con il nome della visualizzazione.

Contiene un elemento di tipo «Frame» o «Tabs».

_visu_icon_frame.png

Nome dell'elemento (tipo«Frame» o «Tabs» )

_visu_icon.png

Nome della visualizzazione di riferimento

_cds_icon_dut.png «(Attuale)»

Interfaccia della visualizzazione di riferimento con i nuovi parametri

È possibile modificare il trasferimento dei parametri qui.

_cds_icon_dut.png «(Precedente)»

Interfaccia della visualizzazione di riferimento con i parametri validi in precedenza

Non è possibile modificare il trasferimento dei parametri, ma è possibile utilizzarlo come modello.

_cds_icon_input_channel.png: ‎<name> ‎

Variabile per il trasferimento dei parametri (ambito‎VAR_INPUT‎ )

_cds_icon_varinout.png: ‎<name> ‎

Variabile per il trasferimento dei parametri (ambito‎VAR_IN_OUT‎ )

«Tipo»

Tipo di dati della variabile

Esempio: ‎INT‎

«Valore»

Variabile che viene trasferita come parametro e con il cui valore viene inizializzata la visualizzazione durante l'istanziazione.

Esempio: ‎PLC_PRG.iVisNr‎

Se la variabile si trova sotto l'interfaccia corrente, contrassegnata nella struttura ad albero con _cds_icon_dut.png «(Current)», è possibile modificare il trasferimento dei parametri.

  • Fare clic sul campo per aprire il campo di immissione.

  • Fare doppio clic nel campo per aprire l'Assistente di immissione.

  • Accettare le impostazioni copiando le assegnazioni nella colonna «Value» e incollandole in un'altra cella. A tale scopo, utilizzare i link «Copia» e «Incolla».

«Copia»

Link per copiare un compito dalla colonna «Value»

Requisiti: È stato selezionato un incarico.

«Incolla»

Link per l'inserimento di un incarico

Requisiti: Avete copiato un compito.

«OK»

Fare clic sul pulsante per chiudere la finestra di dialogo e confermare le modifiche apportate in «(Recenti)».

Risultato: L'assegnazione viene inserita nella proprietà «References» e nella proprietà ⮫ «Comando: Editor dell'interfaccia ».