Dialogo: Creare un nuovo stile di visualizzazione Permalink

Simbolo: _visu_icon_new_style.png

Funzione: La finestra di dialogo richiede di specificare i dati per un nuovo file di stile creato.

Chiama:

  • In CODESYS:

    Nell'oggetto «Visualization Manager», nella scheda «Settings», nella sezione «Style Settings»):

    Facendo clic su _visu_icon_activate_style_editor_cmds.png si apre una casella di riepilogo. Fare clic su «Creare e modificare uno stile derivato».

  • Editor di stili di visualizzazione:

    Menu: «File  Nuovo stile»

«Nome»

Nome del nuovo stile.

Esempio: ‎Style_CI‎

«Posizione»

Directory di lavoro per la modifica dello stile

«Stile base»

Stile su cui basare il nuovo stile La casella di riepilogo contiene tutti gli stili installati nel repository.

«<nessuno>»: Il nuovo stile non deriva da uno stile esistente.

«Profilo di visualizzazione»

Il profilo ha uno scopo informativo. Ad esempio, si trovano elementi non preconfigurati con voci di stile speciali e informazioni dal profilo. Inoltre, CODESYS controlla nel profilo se manca uno stile richiesto.

Esempio: ‎ CODESYS V3.5 SP9 ‎

Fare clic su «OK»

Il nuovo stile viene creato e aperto per la modifica nell'Editor stili di visualizzazione. Include già tutte le voci di stile necessarie e la localizzazione in tedesco (colonna della lingua ‎de‎).