Progettazione di uno sfondoPermalink

È possibile progettare lo sfondo della visualizzazione a colori o con un'immagine. A tal fine, utilizzare il comando «Visualizzazione  Sfondo».

Vedi anche

Configurare un'immagine come sfondo

Inoltre, è possibile utilizzare la proprietà «Integrare lo sfondo» nella finestra di dialogo «Proprietà» di un oggetto di visualizzazione per specificare se l'immagine di sfondo deve essere sempre visualizzata nella sua interezza o se deve essere troncata.

Requisiti: È aperto un progetto con una visualizzazione.

  1. Aprite la visualizzazione e selezionate il comando «Visualizzazione  Sfondo».

  2. Attivare l'opzione «Image» e aprire l'assistente di immissione.

  3. Selezionate un'immagine nella finestra di dialogo «Input Assistant».

    L'immagine serve come sfondo.

Vedi anche

Configurazione di uno sfondo colorato

Requisiti: È aperto un progetto con una visualizzazione.

  1. Aprite la visualizzazione e selezionate il comando «Visualizzazione  Sfondo».

  2. Attivare l'opzione «Color».

  3. Selezionare un colore di stile come «Colore di sfondo elemento» dall'elenco di selezione.

    Lo sfondo della visualizzazione è colorato.