Come modificare i valori delle variabili attraverso la visualizzazionePermalink

Oltre a visualizzare i valori del controllore, viene utilizzata anche un'interfaccia utente per inserire e modificare i valori.

In generale, è possibile configurare l'input dell'utente per ciascun elemento nelle proprietà «Configurazione dell'input». Inoltre, sono stati sviluppati elementi appositamente per input specifici.

Esempi:

  • Un elemento «Button» (o «Rectangle» e così via) che viene cliccato per aprire una visualizzazione di dialogo predefinita per specificare facilmente un valore.

  • Un elemento «Slider» per modificare il valore di una variabile spostando parti dell'elemento visivo, ad esempio con il mouse. Nel caso del cursore: L'elemento regola il valore di una variabile, in base alla posizione del cursore all'interno del cursore. L'intervallo di valori della barra di scorrimento viene definito mediante l'inizio e la fine della scala.

  • Un elemento di commutazione (esempio: «Power Switch») per impostare un valore booleano.

  • Un elemento «Spin Box» per incrementare o decrementare il valore di una variabile in intervalli definiti.

  • Un elemento «Button» per scrivere una ricetta, eseguire un codice ST specifico, scrivere una variabile specifica e così via (definizione nella configurazione di input).

Vedi anche