Come visualizzare i valori delle variabili nella visualizzazionePermalink

Esistono elementi di visualizzazione da semplici a molto specializzati per visualizzare i dati di un'applicazione in esecuzione.

Esempi:

  • Semplice output dei valori delle variabili: Ad esempio, è possibile configurare una specifica di pura formattazione per un elemento «Rectangle» nella proprietà «Text» e la variabile il cui valore deve essere visualizzato nell'elemento nella proprietà «Text variable».

  • Visualizzazione dei valori delle variabili strutturate (struttura, array, blocco funzione): Si utilizza l'elemento «Table» e si specifica una variabile array nella sua configurazione nella proprietà «Data array» i cui valori devono essere visualizzati nella tabella. Gli array monodimensionali possono anche essere visualizzati in un istogramma .

  • Visualizzazione dei valori mediante commutazione dell'immagine. Esempio: A seconda del messaggio di errore che si verifica, viene visualizzata una schermata specifica. A tale scopo, si configura un elemento «Image» con una variabile per la proprietà «Bitmap ID variabile».

  • Visualizza il valore di una variabile sotto forma di barra o con un puntatore su una scala: Si specifica una variabile nella proprietà «Value» dell'elemento «Bar Display» o dell'elemento «Meter» per visualizzarne il valore come una barra su una scala orizzontale o circolare.

  • Visualizzazione degli allarmi: Gli allarmi configurati nella gestione degli allarmi dell'applicazione possono essere resi visibili tramite gli elementi «Alarm Table» e «Alarm Banner» dell'interfaccia utente.

  • «Trace» e «Trend»: Per la registrazione grafica dei valori delle variabili in un periodo di tempo.

Per i dettagli, vedere le descrizioni delle proprietà degli elementi.