Un repository SVN di solito salva le informazioni come un albero del file system, una gerarchia di file e directory. Qualsiasi numero di client si connette al repository SVN e legge o scrive le modifiche ai file nelle revisioni.
Creare un repository SVN




AVVISO

Consultate i vostri specialisti IT per ulteriori informazioni, ad esempio su come creare un repository SVN. Per la produzione, si consiglia un server SVN amministrativo strettamente dedicato.
Si consiglia di creare la struttura di directory predefinita suggerita nel repository SVN.
Creare un repository SVN a scopo di test




AVVISO

Utilizzate il metodo di accesso file:// solo a scopo di test.
È possibile raggiungere i repository SVN creati nel formato 1.8 o 1.9 tramite il protocollo
                           file://.
A scopo di test, è possibile creare un repository SVN locale senza installare il proprio
                     server. Il repository SVN è accessibile tramite file:// e fornisce le stesse funzionalità di un server. 
Creare un repository di test con TortoiseSVN
Requisiti: Il client SVN TortoiseSVN 1.9 è installato sul sistema di sviluppo.
- 
                           
Creare una nuova cartella vuota nel file system locale. Il repository di prova verrà creato lì.
Esempio:
D:\SVN repository - 
                           
Cliccare su «TortoiseSVN Creare il repository qui».
Si apre la finestra di dialogo «Crea repository».
 - 
                           
Fare clic su «Creare l'albero delle directory».
Viene creato il sito
SVN repository. 
Vedi anche
- 
                           
Documentazione TortoiseSVN ⮫ Documentazione TortoiseSVN
 
Accesso al repository SVN
| 
                                  
  | 
                              
                                  Accesso diretto a un repository SVN (sul disco rigido locale)  | 
                           
| 
                                  
  | 
                              
                                  Accesso tramite il protocollo WebDAV al server Apache supportato da SVN  | 
                           
| 
                                  
  | 
                              
                                  Come   | 
                           
| 
                                  
  | 
                              
                                  Accesso tramite il proprio protocollo a un server   | 
                           
| 
                                  
  | 
                              
                                  Come   | 
                           
Importare il progetto nel repository SVN.
- 
                           
Aprire il progetto CODESYS che si vuole salvare nel repository SVN.
Esempio:
A.projectè aperto. - 
                           
Fare clic su «Progetto SVN Importare il progetto in SVN».
Si apre la finestra di dialogo «Browse SVN repository».
 - 
                           
Selezionate la directory
file:///D:/SVN repository/trunknell'albero delle directory. - 
                           
Selezionare il comando
.Si apre la finestra di dialogo «Crea directory remota».
 - 
                           
Specificare l'URL della nuova directory.
Nota: Poiché la nuova directory deve contenere il progetto CODESYS, specificare qui il nome del progetto con l'estensione.
file:///D:/SVN%20repository/trunk/A.project - 
                           
Fare clic su «OK» per chiudere la finestra di dialogo.
 - 
                           
Selezionare il nuovo progetto e fare clic su «OK» per uscire dalla finestra di dialogo «Browse SVN repository».
Si apre la finestra di dialogo «Import Project to SVN». La directory
file:///D:/SVN repository/trunk/A.projectè specificata in «URL del repository SVN». 
Vedi anche