Comando 'Rubare serrature'Permalink

Simbolo: _svn_icon_lock_steal

Funzione: Questo comando ruba il blocco dell'oggetto. A questo scopo si apre la finestra di dialogo «Lock Message».

Chiama: Menu contestuale: «SVN»

Requisito: L'oggetto in versione è bloccato da qualcun altro (con il simbolo _svn_icon_lock_steal ).

Finestra di dialogo 'Messaggio di blocco'

«Inserire il motivo per cui si blocca l'oggetto:»

Messaggio di blocco

Esempio: ‎a.mayer had to steal the lock because the changes need to be implemented so urgently.‎

«Messaggio recente»

Mostra i messaggi della finestra di dialogo che sono già stati utilizzati. È possibile selezionarne uno per utilizzare il messaggio di blocco.

«Ricorsivo»

_cds_icon_option_activated: Il blocco viene rubato dall'oggetto e da tutti gli oggetti figli subordinati.

«OK»

Ruba la serratura.

Quando il blocco rubato ha successo, l'oggetto (nell'albero degli oggetti) viene sovrapposto con il simbolo _svn_icon_status_locked.