Simbolo: 
Funzione: Questi comandi aprono la finestra di dialogo «Includere gli esterni».
Chiama:
- 
                           
Barra dei menu: «Progetto SVN».
 - 
                           
Menu contestuale: «SVN»
 
Requisito: Un oggetto è selezionato nell'albero degli oggetti. Gli oggetti esterni sono collegati in basso. Se non è stato selezionato nulla o la directory principale del progetto, è disponibile il comando «Include externals to project». Se si è selezionato un oggetto, è disponibile il comando «Includi esterni».
Gli stessi oggetti esterni non possono essere collegati più volte in posizioni diverse dello stesso progetto. Ciò comporta problemi in CODESYS a causa di conflitti con l'identificazione interna dell'oggetto.
Finestra di dialogo 'Includi gli esterni'
![]()  | 
                              
                                  URL dell'oggetto esterno collegato. L'oggetto da collegare è versionato e può avere sotto-oggetti. Gli oggetti esterni si trovano in un'altra posizione del repository SVN rispetto al progetto. Può anche trovarsi in un altro repository SVN. Esempio:  Nota: Gli oggetti da collegare sotto l'oggetto selezionato devono avere un tipo di oggetto corrispondente. Ad esempio, solo un'attività può essere collegata sotto l'oggetto «Configurazione attività».  | 
                           
| 
                                  
  | 
                              
                                  Apre la finestra di dialogo «Selezionare la revisione». Qui è possibile selezionare una revisione. Il pulsante è contrassegnato dalla revisione attualmente selezionata: 
 Nota: Questa finestra di dialogo offre le stesse opzioni del gruppo «Revision».  | 
                           
| 
                                  
  | 
                              
                                  Apre la finestra di dialogo «SVN repository browser» Qui è possibile sfogliare il repository SVN.  | 
                           
| 
                                  Opzioni per la selezione di una revisione Nota: la selezione valida corrente viene visualizzata anche nei pulsanti accanto all'URL del repository SVN.  | 
                           |
| 
                                  «TESTA»  | 
                              
                                  
  | 
                           
| 
                                  «Revisione»  | 
                              
                                  
 Esempio:   | 
                           
| 
                                  «Data»  | 
                              
                                  
 Esempio:   | 
                           
| 
                                  «Utilizzare l'ora UTC»:  | 
                              
                                  
  | 
                           
| 
                                  «OK»  | 
                              
                                  Aggiunge l'oggetto esterno e i suoi sotto-oggetti con la proprietà  Esempio:  Nota: Se il collegamento fallisce (ad esempio quando si aggiunge un dispositivo sotto la configurazione di un'attività), l'operazione completa fallisce e si torna indietro. Nota: La ridenominazione o lo spostamento di singoli oggetti esterni è consentita solo all'interno di un albero esterno, mentre non è consentito spostare l'oggetto superiore. Per spostare un albero completo, è necessario rimuoverlo e collegarlo a un'altra posizione.  | 
                           
"... Dovreste prendere seriamente in considerazione l'uso di numeri di revisione espliciti in tutte le vostre definizioni di esterni. Ciò significa che si può decidere quando estrarre una diversa istantanea delle informazioni esterne e quale istantanea estrarre. Oltre a evitare la sorpresa di modifiche a repository di terze parti su cui non si ha alcun controllo, l'uso di numeri di revisione espliciti significa anche che quando si retrodata la propria copia di lavoro a una revisione precedente, anche le definizioni esterne torneranno a essere come erano in quella revisione precedente, il che a sua volta significa che le copie di lavoro esterne saranno aggiornate per corrispondere a come erano quando il repository era a quella revisione precedente. Per i progetti software, questo può fare la differenza tra il successo e l'insuccesso di un vecchio snapshot della vostra complessa base di codice. ..."
Questo è citato da:
⮫ http://svnbook.red-bean.com/nightly/en/svn.advanced.externals.html).



: Ultima revisione (top revision) selezionata in un ramo.
: Data di modifica in tempo universale.
 (dispositivo esterno