Comando 'Copia (diramazione/targhetta)'Permalink

Simbolo: _svn_icon_copy

Funzione: Questo comando apre la finestra di dialogo «SVN Copy Branch/Tag». È possibile «ramificare» o «taggare» una revisione del progetto. In questa posizione viene salvata una revisione specifica del progetto. Un ramo viene normalmente utilizzato per salvare le modifiche isolate in una versione. Un tag viene utilizzato per contrassegnare uno stato specifico, ad esempio una versione di spedizione. Internamente, non è copiato in senso proprio, ma si riferisce piuttosto alla revisione.

Chiama: Barra dei menu: «Progetto  SVN».

Requisito: Il progetto è in versione.

Finestra di dialogo 'Copia SVN (ramo/tag)'.

Tab. 954: «Repository SVN»

«Da»

Percorso SVN del progetto corrente

Esempio: ‎https://svnserver/repository/trunk/ControlABC.project‎

«A»

Percorso di destinazione nel repository SVN per l'operazione di copia

Esempio di tag: ‎https://svnserver/repository/tags/V4.4.4.4/ControlABC.project‎

_cds_icon_input_assistent: Si apre la finestra di dialogo «SVN Repository Browser» per selezionare il percorso di destinazione.

Tab. 955: «Messaggio di log»

Campo di ingresso

Commentare la modifica in un messaggio di log.

Esempio: ‎Tag for version 4.4.4.4 created.‎

«Messaggi recenti»

Apre la finestra di dialogo «Messaggi recenti» per visualizzare gli ultimi messaggi di log. È possibile fare clic su un messaggio di log per accettarlo.

Tab. 956: «Creare una copia da»

«Copia di lavoro (comprese le modifiche locali)»

Il nuovo ramo/tag si riferisce alla copia di lavoro che include tutte le modifiche locali. Le modifiche locali vengono trasferite nel repository SVN a questo scopo.

«Revisione di base della copia di lavoro (<numero di revisione>)»

Il nuovo ramo/tag si riferisce alla revisione di base della copia di lavoro, il cui numero di revisione è indicato tra le parentesi. Se la copia di lavoro contiene già delle modifiche locali, queste non vengono inviate al repository SVN.

«Revisione HEAD del repository»

Il nuovo ramo/tag si riferisce alla revisione HEAD del progetto.

«Revisione specifica nel repository SVN»

_svn_img_revision_number

Il nuovo ramo/tag si riferisce a una revisione visualizzata sul pulsante adiacente.

Fare clic sul pulsante per modificare la revisione. Si apre la finestra di dialogo «.».

«Passare a una nuova posizione »

_cds_icon_option_activated: Dopo la conferma della finestra di dialogo, la copia di lavoro passa al nuovo ramo/tag.

«OK»

Il percorso di destinazione viene creato (come nuovo tag ‎../repository/tags/V4.4.4.4‎ o come nuovo ramo ‎../repository/branches/new_feature‎). Quindi la revisione specificata in «Crea copia da» viene copiata lì.