Comando 'Pulizia SVN'Permalink

Funzione: Questo comando apre la finestra di dialogo «SVN Cleanup». Nella finestra di dialogo si definiscono le azioni da eseguire durante la pulizia della copia di lavoro SVN.

Chiama: Barra dei menu: «Progetto  SVN».

Finestra di dialogo 'Pulizia SVN'

«Copia di lavoro SVN interna»

«Aggiornamento delle marche temporali (velocizza la visualizzazione dello stato di SVN)»

_cds_icon_option_activated: Corregge gli orari registrati per i file invariati nella directory di lavoro. Ciò comporta una riduzione del tempo di confronto per i controlli futuri. Non è necessario eseguirlo a intervalli regolari nel normale flusso di lavoro.

«Copie incontaminate nella cache (possono ridurre le dimensioni del file di progetto)»

_cds_icon_option_activated: Pulisce il buffer delle copie originali eliminando le versioni più vecchie che non sono più referenziate dal progetto corrente. Vantaggio: La dimensione del file di progetto viene ridotta. Svantaggi: Se si esegue il downgrade a revisioni precedenti o si passa da un ramo all'altro, le dimensioni dei dati recuperati aumenteranno.

«Cancella la coda di lavoro e forza lo sblocco delle strutture dati interne di SVN (solo in caso di emergenza!)»

_cds_icon_option_activated: Pulisce le code dei task interni di SVN e sblocca le strutture dati interne di SVN. Questo non dovrebbe mai essere necessario durante il normale lavoro di CODESYS SVN.

Nota: Utilizzare questa opzione solo se si verificano errori per i comandi SVN a causa di copie di lavoro bloccate. In questo caso, si tratta di un errore in CODESYS SVN. Inviate quindi una segnalazione di errore (se possibile con i passaggi da ripetere) al supporto di CODESYS.

Info: Si tratta di blocchi amministrativi interni alla copia di lavoro SVN. Questi blocchi non vengono impostati dai comandi del menu contestuale. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "I tre significati dei lucchetti" in: ‎⮫ http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.advanced.locking.html

«Contenuti del progetto»

«Ripristina tutte le modifiche locali (usare con attenzione!)»

Riporta tutte le modifiche locali allo stato originale nel repository SVN.

«Rilasciare tutti i lucchetti»

Rilascia tutti i blocchi consultivi del progetto (blocchi visibili all'utente). Queste chiusure sono attivate da «Acquisire il blocco» e «Rubare il blocco».

«Riconvalidare tutti i lucchetti del repository (potrebbero essere stati rubati).»

Controlla se i lucchetti di consulenza disponibili localmente sono ancora validi o se sono stati rubati da qualcun altro, ad esempio. Tutti i blocchi non validi vengono rimossi.

«Cache di stato»

«Cancellare tutte le cache e aggiornare le icone di stato»

Cancella tutte le cache interne di CODESYS SVN e aggiorna le icone di stato. Richiesto solo se emette un errore in CODESYS SVN attraverso il quale le cache o la visualizzazione dello stato non sono coerenti.