Simbolo:
Funzione: Il comando avvia l'analisi statica del codice per l'applicazione attiva. Le metriche predefinite per tutti i blocchi di programmazione vengono quindi calcolate e visualizzate in una tabella nella scheda Metriche standard.
Chiama: Costruire → Menu Analisi statica
Esempio
![]() |
Nelle impostazioni dell'analisi statica: Nella finestra di dialogo Metriche, è possibile modificare la configurazione delle metriche. È possibile disattivare il calcolo di una metrica. È inoltre possibile definire valori limite per metriche specifiche.
Se un valore non rientra nei limiti superiori e inferiori configurati, il campo della tabella viene evidenziato in rosso.
Nel menu contestuale della tabella sono disponibili i seguenti comandi:
|
Calcolare |
Aggiorna i valori |
|
Tabella di copia |
Copia la tabella negli appunti Il separatore è una linguetta. |
|
Tabella di stampa |
Apre la finestra di dialogo predefinita per l'impostazione del lavoro di stampa. |
|
Tabella di esportazione |
Esporta la tabella in un file CSV Il separatore è un punto e virgola. |
|
Diagramma Kiviat |
Requisito: Sono abilitate almeno tre metriche, i cui limiti superiori e inferiori sono stati definiti. Rappresenta le metriche del blocco funzione selezionato sotto forma di grafico radar. Visualizza la qualità del codice POU rispetto a un determinato standard. Ogni metrica è rappresentata come un asse con l'origine al centro (valore 0) che si irradia verso l'esterno in tre zone ad anello concentriche. La zona dell'anello interno rappresenta l'intervallo di valori al di sotto del limite inferiore definito per la metrica. L'anello esterno rappresenta l'intervallo di valori al di sopra del limite superiore. Gli assi delle metriche sono distribuiti uniformemente intorno al cerchio. I valori attuali delle singole metriche sugli assi sono collegati da una linea. Nel caso ideale, la linea completa si trova nella zona centrale. |
|
Configurare |
Apre la tabella per selezionare le metriche desiderate Questo corrisponde alla tabella delle impostazioni del progetto. |
|
Aprire il POU |
Apre l'editor con il POU |
Esempio
Esempio di diagramma di Kiviat per cinque metriche
Il nome della metrica viene visualizzato alla fine del rispettivo asse e il nome del POU viene visualizzato nell'angolo superiore destro del diagramma.