Dispositivo - IOxSPermalink

Oggetto: PROFINET IO Dispositivo

In questa finestra di dialogo è possibile attivare o disattivare i dati di stato dei fornitori di I/O o dei consumatori di I/O dei singoli sottomoduli. Di conseguenza, anche il byte di stato viene mappato nella mappatura I/O. Tuttavia, si raccomanda di eseguire l'impostazione globale sul controllore.

Oltre ai dati di ingresso e di uscita effettivi, PROFINET invia informazioni di stato (stati dei provider). Indicano se i valori sono validi o meno (PS == 0x80). Ad esempio, i valori di ingresso di uno slave potrebbero non essere validi in caso di guasto hardware. Allo stesso modo, si possono dichiarare esplicitamente non valide le uscite inviate dal controllore se si verifica un errore da qualche parte nell'applicazione. Poi gli slave attivano i valori sostitutivi, se sono configurati.

I sottomoduli senza I/O propri forniscono anche uno stato di provider per gli ingressi.

«Mostra i canali I/O»

Nota: I canali vengono disattivati quando viene selezionata l'opzione «Add I/O mapping» nella scheda «PROFINET IO Controller - General».

_cds_icon_option_activated: Il modulo associato fornisce ulteriori I/O con lo stato del provider nella finestra di dialogo di mappatura degli I/O. Il modulo corrispondente può essere aperto facendo doppio clic sul campo dell'indirizzo.

«Sottomodulo»

«Variabile»

La variabile di I/O che viene mappata all'ingresso/uscita.

«Indirizzo»

Indirizzo IEC in cui è mappata questa variabile (dialogo di mappatura I/O).

Il valore "hex 80" (bit 7) dei byte di stato del provider indica lo stato "OK". Per informazioni dettagliate sulla definizione di questo byte, consultare le specifiche tecniche di PROFINET IO.

Nel caso di uno stato del provider I/O mappato per i dati di uscita, il PS di uscita deve essere impostato esplicitamente su "GOOD" (=0x80). In caso contrario, il dispositivo non accetterà i dati. Poi gli slave attivano i valori sostitutivi, se sono configurati.

Se l'applicazione viene arrestata, gli stati dei provider I/O non mappati per le uscite vengono impostati su "bad". Gli stati dei provider I/O mappati sono impostati sui valori configurati.