Controllore IO - Generale Permalink

Obiettivo: PROFINET Controllore IO

Il controller PROFINET IO, come gli slave, è identificato dal nome della propria stazione. Per i moduli di comunicazione AC500, è possibile configurare le impostazioni IP anche da qui. In caso contrario, le impostazioni vengono ereditate dal nodo sovraordinato Ethernet.

«Nome della stazione»

Nome della stazione del dispositivo. Utilizzato per identificare in modo univoco il dispositivo nella rete.

Tab. 485: Parametri IP

«Indirizzo IP»

Nota: Disponibile solo per il modulo di comunicazione AC500.

Se il controller è inserito sotto un adattatore Ethernet, i parametri IP devono essere configurati nella finestra di dialogo dell'adattatore Ethernet.

«Maschera di sottorete»

La maschera di sottorete utilizzata dal dispositivo.

«Gateway predefinito»

Il gateway predefinito utilizzato dal dispositivo.

Tab. 486: Parametro IP slave predefinito

«Primo indirizzo IP»

Intervallo di indirizzi IP utilizzati di default da CODESYS quando PROFINET dispositivi vengono inseriti nell'albero dei dispositivi. Se si utilizza la funzione «Auto-IP» nella finestra di dialogo della scansione, vengono utilizzati anche gli indirizzi IP di questo intervallo. Qui viene selezionato il successivo indirizzo IP libero.

«Ultimo indirizzo IP»

«Maschera di sottorete»

Maschera di sottorete per i dispositivi PROFINET aggiunti di recente.

«Gateway predefinito»

Gateway predefinito per i dispositivi PROFINET appena aggiunti.

Tab. 487: IO Stato del fornitore/consumatore

«Arresto dell'applicazione -> Valori sostitutivi»

Quando l'applicazione viene arrestata, lo stato del provider relativo ai dati di output inviati dal controller viene impostato su "BAD". Gli schiavi sostituiscono quindi gli input e gli output con valori predefiniti. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione «CODESYS Valori predefiniti – PROFINET Valori sostitutivi» alla fine di questo capitolo.

«Aggiungere alla mappatura I/O»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Aggiunge le informazioni sullo stato alla mappatura I/O per tutti i moduli. Ai dati in ingresso viene assegnato lo stato "fornitore", mentre ai dati in uscita viene assegnato lo stato "destinatario".

«Dati di ingresso sostitutivi»

  • «Zero»

  • «Ultimo valore valido»

Se un dispositivo non fornisce dati di input validi, i valori (%I) nell'applicazione del controller locale possono essere azzerati oppure mantenere il loro ultimo valore valido.

Tab. 488: Dati della porta

«Stazione/porta peer»

Dispositivo vicino con porta collegata a questa porta.

Questa impostazione può essere applicata dalla scheda «PROFINET Topologia del controller».

«Controllare la lunghezza del cavo»

Lunghezza del cavo di rete (in metri)

  • < 10

  • < 25

  • < 50

  • < 100

Se viene specificata una lunghezza del cavo, questa viene verificata all'avvio del controller. Una lunghezza errata del cavo provoca la visualizzazione di un messaggio di errore.

«Velocità di trasmissione»

Velocità di trasmissione della connessione.

«Disabilitare la velocità fissa / l'autonegoziazione»

_cds_icon_option_activated.png: La velocità di trasmissione è fissa, il rilevamento automatico (autonegoziazione) è disabilitato.

«Confine DCP»

_cds_icon_option_activated.png: I messaggi multicast DCP (‎Identify‎, ‎Hello‎) non vengono inoltrati.

«Confine PeerToPeer»

_cds_icon_option_activated.png: I messaggi LLDP non vengono trasmessi.

«Disattivare la porta»

_cds_icon_option_activated.png: Disattiva la porta Ethernet.

Tab. 489: Cane da guardia

«Abilitazione»

Nota: Disponibile solo per il modulo di comunicazione AC500.

_cds_icon_option_activated: Se il firmware del modulo di comunicazione AC500 non viene aggiornato entro il tempo configurato (ad esempio, a seguito di un errore di eccezione nell'applicazione), il modulo viene resettato. Il collegamento viene interrotto e gli slave passano ai loro valori sostitutivi.

Le impostazioni predefinite del watchdog sono definite nella descrizione del dispositivo.

⮫ «PROFINET IO Configuratore»⮫ «Generale»