Oggetto: KNX
La scheda del configuratore dell'editor KNX mostra una panoramica di tutti gli oggetti di comunicazione. Gli I/O degli oggetti di comunicazione vengono applicati automaticamente alla mappatura degli I/O.
Le voci possono essere modificate direttamente nella tabella o nella finestra di dialogo «Communication object». Le voci esistenti possono essere copiate tramite copia e incolla. In questo caso viene utilizzato automaticamente il numero di canale libero successivo.
|
«Aggiungi» |
Apre la finestra di dialogo «Communication object» per l'aggiunta di oggetti. |
|
«Modifica» |
Apre la finestra di dialogo «Communication object» per la modifica degli oggetti. |
|
«Cancellare» |
Elimina gli oggetti di comunicazione selezionati |
|
«Esportazione in ETS» |
Esporta l'elenco degli oggetti di comunicazione in un file XML. Questo file può essere importato da ETS5 se quest'ultimo ha installato il plug-in DCA. Nota: Il comando è disponibile anche nel menu contestuale quando il nodo KNX è selezionato. |
|
«Esportazione CSV» |
Esporta gli oggetti di comunicazione in un file CSV. |
|
«Importazione CSV» |
Importa gli oggetti di comunicazione da un file CSV. |
|
«Identificazione» |
Checksum (CRC) dell'oggetto di comunicazione. Questo deve essere identico al checksum in ETS5. |
Finestra di dialogo "Oggetto di comunicazione
|
«Gruppo Numero oggetto» |
Numero di canale univoco. Sono consentite lacune nella numerazione. Se il numero di canale è già assegnato, viene visualizzato un testo di errore e il pulsante «OK» viene disattivato. |
|
«Tipo» |
Determina se l'oggetto in CODESYS è usato come «Input» o «Output». |
|
«Tipo di punto dati» |
I tipi di dati (DPT = Data Point Types) sono specificati nello standard KNX. In CODESYS è disponibile una selezione dei tipi di dati più comuni. È possibile selezionare solo il tipo di dati di base, senza unità (ad esempio, DPT9.*). |
|
«Nome dell'oggetto del gruppo» |
Qualsiasi nome di oggetto. A seconda del tipo di dati, viene aggiunto automaticamente un testo predefinito. |
|
«Oggetto Gruppo Funzione» |
Qualsiasi nome di funzione. A seconda del tipo di dati, viene aggiunto automaticamente un testo predefinito. |
|
«Timeout del watchdog» |
Se dopo questo intervallo di tempo non è stato ricevuto un nuovo messaggio, il bit
di stato |