Scheda 'KNX - Generale'Permalink

Oggetto: KNX

La scheda del configuratore dell'editor KNX mostra una panoramica di tutti gli oggetti di comunicazione. Gli I/O degli oggetti di comunicazione vengono applicati automaticamente alla mappatura degli I/O.

Le voci possono essere modificate direttamente nella tabella o nella finestra di dialogo «Communication object». Le voci esistenti possono essere copiate tramite copia e incolla. In questo caso viene utilizzato automaticamente il numero di canale libero successivo.

Tab. 501: «Impostazioni dell'indirizzo»

«Aggiungi»

Apre la finestra di dialogo «Communication object» per l'aggiunta di oggetti.

«Modifica»

Apre la finestra di dialogo «Communication object» per la modifica degli oggetti.

«Cancellare»

Elimina gli oggetti di comunicazione selezionati

«Esportazione in ETS»

Esporta l'elenco degli oggetti di comunicazione in un file XML. Questo file può essere importato da ETS5 se quest'ultimo ha installato il plug-in DCA.

Nota: Il comando è disponibile anche nel menu contestuale quando il nodo KNX è selezionato.

«Esportazione CSV»

Esporta gli oggetti di comunicazione in un file CSV.

«Importazione CSV»

Importa gli oggetti di comunicazione da un file CSV.

«Identificazione»

Checksum (CRC) dell'oggetto di comunicazione. Questo deve essere identico al checksum in ETS5.

Finestra di dialogo "Oggetto di comunicazione

«Gruppo Numero oggetto»

Numero di canale univoco. Sono consentite lacune nella numerazione.

Se il numero di canale è già assegnato, viene visualizzato un testo di errore e il pulsante «OK» viene disattivato.

«Tipo»

Determina se l'oggetto in CODESYS è usato come «Input» o «Output».

«Tipo di punto dati»

I tipi di dati (DPT = Data Point Types) sono specificati nello standard KNX.

In CODESYS è disponibile una selezione dei tipi di dati più comuni. È possibile selezionare solo il tipo di dati di base, senza unità (ad esempio, DPT9.*).

«Nome dell'oggetto del gruppo»

Qualsiasi nome di oggetto. A seconda del tipo di dati, viene aggiunto automaticamente un testo predefinito.

«Oggetto Gruppo Funzione»

Qualsiasi nome di funzione. A seconda del tipo di dati, viene aggiunto automaticamente un testo predefinito.

«Timeout del watchdog»

Se dopo questo intervallo di tempo non è stato ricevuto un nuovo messaggio, il bit di stato ‎Timeout‎ è impostato.