I dati di input vengono letti all'inizio di ogni attività IEC (1), mentre i dati di output vengono trasferiti al driver I/O al termine dell'attività (3). L'implementazione del driver I/O determina come e quando vengono trasferiti i dati I/O. È responsabile della temporizzazione e della pianificazione del trasferimento effettivo dei dati verso il sistema di bus corrispondente.
L'attività relativa al ciclo del bus del PLC può essere configurata a livello globale per tutti i bus di campo nelle impostazioni del PLC. Per alcuni bus di campo, questa impostazione può essere configurata indipendentemente dall'impostazione globale. Come attività del ciclo bus viene utilizzata l'attività con il tempo di ciclo più breve (impostazione PLC: «non specificato»). Normalmente, i messaggi vengono trasmessi sul bus tramite questa attività.
Altre attività si limitano a copiare i dati di I/O da un buffer interno che viene scambiato con l'hardware fisico dall'attività del ciclo di bus.

(1) Lettura degli ingressi dal buffer di ingresso
(2) Compito IEC
(3) Scrivere le uscite nel buffer di uscita
(4) Ciclo del bus
(5) Buffer di ingresso
(6) Buffer di uscita
(7) Copia dei dati da/verso il bus
(9) Task ciclo bus, priorità 1, 1 ms
(10) Attività del ciclo bus, priorità 5
(11) Task ciclo bus, priorità 10, interrotto dal task 5
Utilizzo dell'attività
La scheda «Distribuzione delle attività» offre una panoramica dei canali I/O utilizzati, dell'attività del ciclo di bus configurata e dell'utilizzo dei canali.




AVVERTIMENTO

Non utilizzare lo stesso input o output in più attività.
L'utilizzo degli stessi input o output in più attività può causare comportamenti imprevisti e, in genere, è sconsigliato.
Se un'uscita viene scritta da più task, lo stato risultante è indefinito poiché il valore può essere sovrascritto da uno qualsiasi dei task.
Se lo stesso dato di input viene utilizzato in più attività, il valore potrebbe variare durante l'esecuzione delle attività. Ciò può verificarsi quando un'attività viene interrotta da un'altra attività con priorità superiore che comporta l'aggiornamento dell'immagine del processo. Per evitare questa situazione, copiare i valori di input in variabili locali all'inizio del task IEC e utilizzare tali variabili locali nel resto del codice.