Applicazioni crittografate e firmate
Un'applicazione può essere crittografata e firmata per proteggere un'applicazione in esecuzione in un PLC e per proteggere un progetto configurato. Come impostare la gestione degli utenti, la comunicazione e l'applicazione di avvio per impedire l'accesso non autorizzato è spiegato in una nota applicativa di ⮫ .
Obiettivo: Si desidera crittografare le applicazioni di avvio, i download e le modifiche online con un certificato per assicurarsi che l'applicazione sul controller non possa essere scambiata a piacimento. A tal fine, è necessario scaricare un certificato corrispondente del tipo "Applicazione criptata" dal controllore e installarlo nel "Windows Certificate Store" del computer. Questo certificato è necessario per tutti gli ambienti di sviluppo che devono apportare modifiche all'applicazione sul controllore. Ad esempio, se l'applicazione deve essere scaricata da un altro computer, il certificato deve essere presente anche su questo computer.
Per ulteriori informazioni, vedere: ⮫ Sicurezza e ⮫ Schermo di sicurezza
- 
                        Crittografia dell'applicazione di avvio, del download e della modifica online con la procedura guidata di crittografia
 - 
                        Crittografare l'applicazione di avvio, il download e la modifica online senza la procedura guidata di crittografia.
 - 
                        Applicazione della crittografia alle applicazioni di avvio, ai download e alle modifiche online.