Funzione: La procedura guidata assicura che un certificato per la crittografia dei download, delle modifiche online e delle applicazioni di avvio sia scaricato dal controller. Se sul controllore non esiste un certificato valido per questo scopo, la procedura guidata provvede a creare un certificato. Le modifiche all'applicazione sul controllore (download, modifica online, avvio dell'applicazione) sono possibili solo se esiste questo certificato.
Chiama: «Finestra di dialogo Proprietà» di un'applicazione, scheda «Crittografia», impostazione «Crittografia con certificati», pulsante «Crittografia guidata».
Requisito: «La tecnologia di crittografia» è impostata su «Crittografia con certificati».
|
«Stato» |
Stati durante l'esecuzione della procedura guidata:
|
|
«Dettagli» |
Descrizione delle singole azioni della procedura guidata con le relative avvertenze in caso di errori |
|
«Inizio» |
Se il percorso di connessione al controllore è impostato correttamente nell'editor del dispositivo, la procedura guidata avvia le azioni necessarie per crittografare i download, le modifiche online e le applicazioni di avvio con un certificato. Se un certificato è scaduto, viene visualizzato un avviso con una finestra di dialogo che chiede se il controllore deve creare un nuovo certificato. Una volta confermato, il nuovo certificato viene creato e caricato nell'Archivio certificati locale. In questo caso, l'applicazione di avvio esistente potrebbe non avviarsi più e deve essere creata nuovamente con il nuovo certificato. La finestra di dialogo «Certificate Settings» si apre quando si deve creare un nuovo certificato sul dispositivo. Qui si configura la «lunghezza della chiave (bit)» e il «periodo di validità (giorni)» del certificato. |