Utilizzo delle ricette per impostare i valori Permalink

Utilizzare le ricette per modificare o leggere contemporaneamente i valori delle ricette per un insieme specifico di variabili (definizione di ricetta) sul controllore.

Le impostazioni di base per le ricette, come la posizione e il formato, si definiscono nel file . Inserire un numero qualsiasi di sotto questo oggetto.

È possibile salvare una ricetta in un file o scrivere direttamente dai file al PLC.

Le ricette possono essere richiamate tramite l'interfaccia di sviluppo CODESYS, l'elemento di visualizzazione o il programma applicativo.

Utilizzo di ricette su dispositivi remoti

Utilizzo di ricette su dispositivi remoti

Se sono coinvolte variabili di origine dati ed è configurato uno scambio di origini dati, i valori delle variabili delle ricette vengono trasferiti automaticamente a/da un altro controllore. La lettura e la scrittura avvengono in modo sincrono. Ciò significa che tutte le variabili configurate in una definizione di ricetta vengono aggiornate contemporaneamente.

Dopo la lettura o la scrittura, è possibile utilizzare la chiamata ‎g_RecipeManager.LastError‎ per verificare se il trasferimento è avvenuto con successo o meno (‎g_RecipeManager.LastError = 0‎).

  • Vedi anche: