Come iniziare con la registrazione dei trend Permalink

Per eseguire la registrazione dei trend su un sistema runtime, è necessaria un'applicazione con un oggetto «Trend Recording Manager» che contenga almeno un oggetto «Trend Recording». Quindi è possibile configurare un database sul sistema di runtime e il buffering dei dati.

Come iniziare

  1. Aggiungete un oggetto «Trend Recording Manager» sotto la vostra applicazione.

  2. Selezionare l'oggetto «Trend Recording Manager» e fare clic su «Add Object  Trend Recording». Digitare un nome nella finestra di dialogo «Add Trend Recording».

    L'oggetto viene creato e si apre l'editor.

  3. Digitare un intervallo di tempo in «Impostazioni di registrazione».

  4. Fare clic su «Aggiungere una variabile».

    È stata aggiunta una variabile supplementare. Le impostazioni vuote si aprono in «Variable Settings» a destra della vista ad albero.

  5. Selezionare una variabile IEC valida dal campo «Variable».

    La variabile IEC è configurata per la registrazione dei trend.

  6. Costruire l'applicazione.

  7. Scaricare l'applicazione sul controllore e fare clic su «Avviare».

    L'applicazione registra i dati in fase di esecuzione e li salva in un database.