Come iniziare Permalink

Programma ‎PLC_PRG‎

PROGRAM PLC_PRG
VAR
    iVar : INT;
    rSin : REAL;
    rVar : REAL;
END_VAR

iVar := iVar + 1;
iVar := iVar MOD 33;

rVar := rVar + 0.1;
rSin := 30 * SIN(rVar);

Requisiti: L'applicazione esegue il programma ‎PLC_PRG‎ sul PLC.

  1. Nella struttura dei dispositivi, selezionare l'applicazione e fare clic su «Project  Add Object» per aggiungere un nuovo oggetto di traccia.

    Si apre l'editor di tracce corrispondente con i comandi disponibili nel menu «Trace».

  2. Fare clic su «Trace  Configurazione».

    Si apre la finestra di dialogo «Trace Configuration».

  3. Selezionare un'attività per l'esecuzione della funzione di tracciamento. Normalmente si tratta dello stesso task in esecuzione in PLC_PRG.

  4. Fare clic su «Add Variable» per aggiungere una voce alla struttura ad albero della configurazione della traccia e assegnare una variabile IEC.

    Esempio: ‎PLC_PRG.rSin‎

  5. Fare clic su «Trace  Download Trace».

    CODESYS scarica la configurazione della traccia sul controllore. L'applicazione avvia il campionamento dei dati e li trasferisce a CODESYS. Quindi vengono visualizzati come grafico nel diagramma di traccia. Sono disponibili comandi per navigare tra i campioni e controllare il campionamento dei dati.