È possibile visualizzare il progetto in diverse lingue quando si creano e si collegano
i file di localizzazione. I file di localizzazione corrispondono a quelli del sistema
GNU gettext. Il formato dei file modello di localizzazione è *.pot (Portable Object Template),
da cui vengono generati i file di localizzazione *.po (Portable Object) dopo la traduzione.
Il progetto può essere localizzato in diverse lingue. Tuttavia, la modifica è possibile solo nella versione originale.
È possibile configurare quali categorie di informazioni testuali sono localizzate
nel progetto. Poi si esportano questi testi in un modello di traduzione. Questo modello
è un file in formato pot (esempio: project_1.pot). Si producono file di localizzazione nel formato *.po (esempi: de.po, en.po, es.po), automaticamente con un corrispondente strumento di traduzione esterno o manualmente
con un editor di testo neutrale. È possibile importare i file *.po in CODESYS e usarli per la localizzazione.
I comandi per utilizzare la localizzazione del progetto si trovano nel menu «Progetto» → «Localizzazione del progetto».