È possibile configurare un archivio di progetto e poi salvarlo nel file system o inviarlo direttamente in una e-mail.
Per l'invio, seguire la guida di seguito riportata fino al punto 9. In questo caso si fa clic sul pulsante «Invia» invece di «Salva» per aprire il programma di posta elettronica predefinito da lì. Viene creata automaticamente una nuova e-mail con l'archivio del progetto in allegato.
Requisiti: Un progetto è aperto.
- 
                           
Fare clic su «File Archivio progetti Salva/Invia archivio».
Si apre la finestra di dialogo «Project Archive».
 - 
                           
Selezionare la casella di controllo accanto a ciascun oggetto da salvare nell'archivio.
A causa della protezione del know-how, CODESYS non accetta automaticamente nell'archivio del progetto le librerie non protette (cioè che non esistono come "librerie compilate"). Se si seleziona esplicitamente questo tipo di libreria nell'elenco delle informazioni da includere, si riceverà un avviso.
 - 
                           
Per aggiungere altri file all'archivio, fare clic su «File aggiuntivi».
Si apre la finestra di dialogo «Additional Files».
 - 
                           
Fare clic su «Aggiungere».
 - 
                           
Selezionare i file e fare clic su «Aprire».
I file vengono aggiunti all'elenco dei file aggiuntivi.
 - 
                           
Fare clic su «OK».
 - 
                           
Fare clic su «Comment».
Si apre la finestra di dialogo «Comment».
 - 
                           
Inserire un commento e fare clic su «OK».
 - 
                           
Fare clic sul pulsante «Salva».
 - 
                           
Selezionare una posizione e un nome di file e fare clic su «Salva».
L'archivio del progetto viene salvato nella directory dei file.
 
Per ulteriori informazioni, vedere: ⮫ Comando: Salva il progetto come e ⮫ «Salvataggio del progetto »