CODESYS e CODESYS i sistemi runtime standard (a partire dalla versione 3.5.8.0) supportano il backup dei file specifici dell'applicazione sul PLC. È possibile eseguire le azioni richieste nella scheda «Backup e ripristino» dell'editor generico del dispositivo.
Un backup consiste nella creazione e nel salvataggio di un file in un archivio zip
                     che contiene i file relativi all'applicazione e un file informativo meta.info. Questo file di backup ha l'estensione TBF (="Target Backup File") e può essere salvato nel file system locale o sul PLC. 
Per il ripristino dello stato del software dal file di backup vale quanto segue:
- 
                           
Si apre una finestra di dialogo con un elenco dei file interessati sul PLC ed è possibile disattivare i componenti opzionali.
 - 
                           
Si consiglia vivamente di impostare l'applicazione in modalità STOP per il backup o il ripristino. Si aprirà una finestra di dialogo per avvisare l'utente.
 - 
                           
L'interfaccia utente è bloccata durante il ripristino del PLC.
 - 
                           
I file esistenti vengono sovrascritti senza preavviso.
 - 
                           
Le applicazioni di avvio esistenti vengono disattivate non appena almeno una nuova applicazione di avvio fa parte del ripristino.
 
- 
                           
Vedi anche: ⮫ Backup e ripristino
 
- 
                        Creazione di file di backup
 - 
                        Ripristino da file di backup