Backup e ripristino Permalink

CODESYS e CODESYS i sistemi runtime standard (a partire dalla versione 3.5.8.0) supportano il backup dei file specifici dell'applicazione sul PLC. È possibile eseguire le azioni richieste nella scheda «Backup e ripristino» dell'editor generico del dispositivo.

Un backup consiste nella creazione e nel salvataggio di un file in un archivio zip che contiene i file relativi all'applicazione e un file informativo ‎meta.info‎. Questo file di backup ha l'estensione ‎TBF‎ (="Target Backup File") e può essere salvato nel file system locale o sul PLC.

Per il ripristino dello stato del software dal file di backup vale quanto segue:

  • Si apre una finestra di dialogo con un elenco dei file interessati sul PLC ed è possibile disattivare i componenti opzionali.

  • Si consiglia vivamente di impostare l'applicazione in modalità STOP per il backup o il ripristino. Si aprirà una finestra di dialogo per avvisare l'utente.

  • L'interfaccia utente è bloccata durante il ripristino del PLC.

  • I file esistenti vengono sovrascritti senza preavviso.

  • Le applicazioni di avvio esistenti vengono disattivate non appena almeno una nuova applicazione di avvio fa parte del ripristino.

  • Vedi anche: